This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:CDCI6214 I2C 问题

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1305546/cdci6214-cdci6214-i2c-issue

器件型号:CDCI6214

您好!  

我们将使用 CDCI6214时钟发生器来创建100 MHz 差分交流耦合 LVDS 时钟。 该器件的配置如随附的原理图所示。

首先、在该配置中、CDCI6214拉低了连接配置 I2C 的 SDA 线路、从而导致总线仲裁。 借助 E2E 论坛的示例,我们能够通过使 REFSEL 和 EEPROMSEL 位悬空(从设计中卸载 R48 )来解决这个问题。 仲裁问题已经解决、我们尝试使用 Linux 的 I2C 实用程序来配置器件。

但现在  总线中未检测到器件的 I2C 地址(0x74)。 除 CDCI6214外、与检测到的 I2C 总线相同的所有其他器件。

请建议设计中的任何错误或更改、还请说明我们是否能够使用此器件获得所需的时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amal,

    - SDA 线是否一直被拉低? 还是偶尔发生?

    -您能提供您用于此设备的配置吗?

    -是的,此设备可以创建您所需的时钟。 当您遇到此通信错误时、它是否会产生这些错误?

    -我们在您的原理图中看不到任何问题,但需要注意的是,该部分不支持总线仲裁。

    此致!

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    此问题是由故障组件导致的 ,并且已解决。

    谢谢!