This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:启动时从 EEPROM 页面加载 CDCI6214的时间

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1306493/cdci6214-cdci6214-loading-time-from-eeprom-page-on-startup

器件型号:CDCI6214

您好!  

我们将使用 CDCI6214时钟发生器来创建100 MHz 差分交流耦合 LVDS 时钟。  

我们已对 EEPROM 第1页进行编程 、为所需的时钟提供必要的配置、并且时钟输出使用 EEPROM 中的配置正确生成。

出于设计目的、我们需要了解 CDCI6214器件在此预配置模式下通过上电序列获得稳定输出所需的时间。 请 对此进行评论

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amal,

    这个参数被称为初始化时间或者启动时间、在数据表中被定义为5ms。

    谢谢。

    卡德姆