请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CDCI6214 您好!
我们将使用 CDCI6214时钟发生器来创建100 MHz 差分交流耦合 LVDS 时钟。
我们已对 EEPROM 第1页进行编程 、为所需的时钟提供必要的配置、并且时钟输出使用 EEPROM 中的配置正确生成。
出于设计目的、我们需要了解 CDCI6214器件在此预配置模式下通过上电序列获得稳定输出所需的时间。 请 对此进行评论
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.