大家好、我在设计中使用的是 LMK04832、我在单环路模式下使用的是 PLL2。 pll2初始锁定、但输出时钟未到达。但当我更改环路滤波器的值时、clk 即将到达 、但 pll2未锁定、因为输出 clk 略有变化 、根据环路滤波器、当我选取环路滤波器的值时、 CLK 发生变化、但是 pll2未被锁定。
我正在使用此设置-:-


那么、为了锁定硬件、PLL2的确切环路滤波器值是多少。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我在设计中使用的是 LMK04832、我在单环路模式下使用的是 PLL2。 pll2初始锁定、但输出时钟未到达。但当我更改环路滤波器的值时、clk 即将到达 、但 pll2未锁定、因为输出 clk 略有变化 、根据环路滤波器、当我选取环路滤波器的值时、 CLK 发生变化、但是 pll2未被锁定。
我正在使用此设置-:-



那么、为了锁定硬件、PLL2的确切环路滤波器值是多少。
Jay、
使用 PLLatinumSim 生成环路滤波器组件值似乎是正确的选择。 确保您在 PLLatinumSim 中选择的 Fosc、输入分频器、FPD 和 VCO 频率与 TicsPro 中的值相匹配。 例如、在图像中、您的 FPD 为100、PLLatinumSim 中的 R 分频器值为1、但在 TicsPro 中、您的 R 分频器为2、FPD 为50。 还要在 TicsPro 中检查 VCO 值、它是红色的并显示为100、确保将正确的3200 MHz 值写入寄存器。 还要确保从 TicsPro 中的 Set Modes 选项卡启用 Single Loop Mode。 我已经附上了在 PLLatinumSim 中生成的值的图像 、该图像应该会锁定给定配置的 PLL、并且一旦您点击"Calculate Loop Filter"、就会在您身边生成这些值。

如果您有任何进一步的问题、请告诉我、
将会
大家好,现在我已经按照 PLLatium sim 软件的值确定了 R 分频器和 VCO 的频率,但是当我从设置的模式启用单环路模式时, PLL2相位检测器的频率是245.76并且 PLL2没有锁住,请参考屏幕截图:-


根据 R 分频器、N 分频器值应该相同还是我们必须手动调整它以锁定 PLL?
还有一件事,当我根据 fpd ,kpd,fvco 计算环路滤波器组件的值,然后单击计算环路滤波器的值,然后得到这些值,请参考屏幕截图:-

Jay、
您从 PLLatinumSim 捕获的内容看起来是正确的。 TicsPro 未锁定并在 245.76处显示相位检测器频率 的原因是您为 PLL2 RCLK 多路复用器选择了 OSCin、其中您应选择具有输入100 MHz 信号的 PLL1 CLKinX。 
纠正此问题后、您的配置应该具有 PLL2锁定。 我已经附加了一个 TicsPro 配置、为了 方便起见、应该使用此方法对其进行设置。
如果您有任何进一步的问题、请告诉我、
将会