This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:PLL2未被锁定。

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1305612/lmk04832-pll2-not-getting-locked

器件型号:LMK04832

大家好、我在设计中使用的是 LMK04832、我在单环路模式下使用的是 PLL2。 pll2初始锁定、但输出时钟未到达。但当我更改环路滤波器的值时、clk 即将到达 、但 pll2未锁定、因为输出 clk 略有变化 、根据环路滤波器、当我选取环路滤波器的值时、 CLK 发生变化、但是 pll2未被锁定。

我正在使用此设置-:-

那么、为了锁定硬件、PLL2的确切环路滤波器值是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jay、

    使用 PLLatinumSim 生成环路滤波器组件值似乎是正确的选择。  确保您在 PLLatinumSim 中选择的 Fosc、输入分频器、FPD 和 VCO 频率与 TicsPro 中的值相匹配。  例如、在图像中、您的 FPD 为100、PLLatinumSim 中的 R 分频器值为1、但在 TicsPro 中、您的 R 分频器为2、FPD 为50。  还要在 TicsPro 中检查 VCO 值、它是红色的并显示为100、确保将正确的3200 MHz 值写入寄存器。  还要确保从 TicsPro 中的 Set Modes 选项卡启用 Single Loop Mode。  我已经附上了在 PLLatinumSim 中生成的值的图像 、该图像应该会锁定给定配置的 PLL、并且一旦您点击"Calculate Loop Filter"、就会在您身边生成这些值。   

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,现在我已经按照 PLLatium sim 软件的值确定了 R 分频器和 VCO  的频率,但是当我从设置的模式启用单环路模式时, PLL2相位检测器的频率是245.76并且 PLL2没有锁住,请参考屏幕截图:-

    根据 R 分频器、N 分频器值应该相同还是我们必须手动调整它以锁定 PLL?

    还有一件事,当我根据 fpd ,kpd,fvco 计算环路滤波器组件的值,然后单击计算环路滤波器的值,然后得到这些值,请参考屏幕截图:-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jay、

    您从 PLLatinumSim 捕获的内容看起来是正确的。  TicsPro 未锁定并在  245.76处显示相位检测器频率 的原因是您为 PLL2 RCLK 多路复用器选择了 OSCin、其中您应选择具有输入100 MHz 信号的 PLL1 CLKinX。  

    纠正此问题后、您的配置应该具有 PLL2锁定。  我已经附加了一个 TicsPro 配置、为了 方便起见、应该使用此方法对其进行设置。

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我、

    将会

    e2e.ti.com/.../Single_5F00_Loop_5F00_100MHz 5F00_input.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,当我根据 fpd ,kpd,fvco 计算环路滤波器组件值,然后单击 cutate 环路滤波器值,它会给出这些值,请参考屏幕截图:-

    这些值可以吗?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jay、

    是的、这些值看起来是正确的。  如果您有任何其他问题、请告诉我、

    将会