This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK62A2-266M:LMK62E2-100M OSC 间歇性不工作

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK62E2-100M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1309546/lmk62a2-266m-lmk62e2-100m-osc-does-not-work-intermittently

器件型号:LMK62A2-266M
主题中讨论的其他器件:LMK62E2-100M

尊敬的时钟专家:

LMK62E2-100M OSC 不能间歇性工作。  每次通电时、没有间歇性出现时钟输出。
一个特殊器件是 OE 和 NC 引脚连接在一起并连接到 VCC。

1.芯片内部有 NC 管脚吗、比如在芯片生产线上进行测试和校准吗?
2.如果是 NC 引脚导致的问题,是否有 办法在不修改 H/W 的情况下解决问题?

*相关问题:  LMK62A2-266M :如果您有任何想法,请告诉我。

谢谢。
HJ