主题中讨论的其他器件:LMK62E2-100M
尊敬的时钟专家:
LMK62E2-100M OSC 不能间歇性工作。 每次通电时、没有间歇性出现时钟输出。
一个特殊器件是 OE 和 NC 引脚连接在一起并连接到 VCC。
1.芯片内部有 NC 管脚吗、比如在芯片生产线上进行测试和校准吗?
2.如果是 NC 引脚导致的问题,是否有 办法在不修改 H/W 的情况下解决问题?
*相关问题:
LMK62A2-266M :如果您有任何想法,请告诉我。
谢谢。
HJ

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的时钟专家:
LMK62E2-100M OSC 不能间歇性工作。 每次通电时、没有间歇性出现时钟输出。
一个特殊器件是 OE 和 NC 引脚连接在一起并连接到 VCC。
1.芯片内部有 NC 管脚吗、比如在芯片生产线上进行测试和校准吗?
2.如果是 NC 引脚导致的问题,是否有 办法在不修改 H/W 的情况下解决问题?
*相关问题:
LMK62A2-266M :如果您有任何想法,请告诉我。
谢谢。
HJ

您好、HJ:
我似乎在本主题(https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1309050/lmk62e2-100m-questions-about-nc-and-oe-pin-timing)中查看了相同的原理图、因此我将继续在其中发布任何更新。
此致、
康纳
尊敬的 Connor:
感谢您的提示回复。
我期待您在下面的问题中获得更新。
LMK62E2-100M:有关 NC 和 OE 引脚时序的问题
此致、
金希镇
尊敬的 Connor:
我希望这条消息能让您满意。 我注意到、自从您上次对 LMK62E2-100M 线程进行更新以来、没有任何进一步的更新。 您能否提供更新信息、或者告诉我您是否需要任何其他信息?
感谢您关注此事。
此致、
HJ