我想问一个有关 CDCE925的问题。
现在、我们测量了 CDCE925的输出时钟频率、如下所示。
・测量结果
在 XTAL 模式下(Vctrl=1.8V) 26.9992MHz
在 VCXO 模式(Vctrl=0V)中 26.9992MHz
在 VCXO 模式下(Vctrl=0.9V) 27.0011MHz
在 VCXO 模式(Vctrl=1.8V)中27.0019MHz
・固定条件
CDCE925外部基准晶体 25.000MHz 10pF
CDCE925输出时钟频率设置 27.000000MHz
CDCE925内部负载电容寄存器设置 8pF
*除了偏移= 01h 外、位3-2 INCLK 设置未更改。
在 XTAL 模式下、CDCE925中的内部负载电容似乎是最大值、与 VCXO 模式下 Vctrl=0V 时相同。
我们的理解是否正确?
如果是、我们认为在 XTAL 模式下、由于内部负载电容的原因、我们应该更改 CDCE925的输出时钟频率设置。
那么、请让我确认 XTAL 模式下的内部负载电容。