This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE925:XTAL 模式下的内部负载电容

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE925

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1305958/cdce925-internal-load-capacitance-in-xtal-mode

器件型号:CDCE925

我想问一个有关 CDCE925的问题。

现在、我们测量了 CDCE925的输出时钟频率、如下所示。

・测量结果
在 XTAL 模式下(Vctrl=1.8V)   26.9992MHz
在 VCXO 模式(Vctrl=0V)中  26.9992MHz
在 VCXO 模式下(Vctrl=0.9V) 27.0011MHz
在 VCXO 模式(Vctrl=1.8V)中27.0019MHz

・固定条件
CDCE925外部基准晶体               25.000MHz 10pF
CDCE925输出时钟频率设置           27.000000MHz
CDCE925内部负载电容寄存器设置  8pF
*除了偏移= 01h 外、位3-2 INCLK 设置未更改。

在 XTAL 模式下、CDCE925中的内部负载电容似乎是最大值、与 VCXO 模式下 Vctrl=0V 时相同。
我们的理解是否正确?

如果是、我们认为在 XTAL 模式下、由于内部负载电容的原因、我们应该更改 CDCE925的输出时钟频率设置。


那么、请让我确认 XTAL 模式下的内部负载电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    进步号

    根据您的寄存器设置的指定、内部负载电容为8pF。 该值可在05h[7]之前更改。

    此外、我还应注意、我们建议使用内部负载电容器而不是外部负载电容器:

    以下是参考的应用手册、了解详情: www.ti.com/.../scaa085a.pdf

    此致!

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。

    我的问题不是如何设置内部电容、而是为什么 XTAL 模式下的时钟频率与 VCXO 模式下 Vctrl=0V 的时钟频率相同。

    您的文档《CDCE (L) 9xx 系列的 VCXO 应用指南》指出、在 VCXO 模式下、内部电容可从0.3xCLon-chip 更改为1.3xCLon-chip。
    根据我的测量结果、XTAL 模式中内部电容设置为1.3xCLon 芯片。
    是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    进步号

    您的 XTAL 的额定负载电容是多少? 使用 CDCE925时、XTAL 看到了电路板寄生电容、外部电容器的电容和内部电容。

    Cris 所指的是移除外部电容器并仅使用内部电容器来加载 XTAL。 这样做时、您能看到完整的牵引范围吗? 这会导致牵引范围增大、因为用于加载 XTAL 的总电容会随着调谐电压的变化而变化得更多。

    您使用的 XTAL 有多大的牵引力? 牵引度是 分流能力与动态能力 p = C0/C1之间的比率。 该值应接近220 (或更少)。

    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    在我们的环境中、电容的位置如下。
     外部电容:未使用
     内部电容设置:8pF
     外部 XTAL 电容:10pF

    在我们的测量中、通过将 Vctrl 从0更改为1.8V、输出时钟频率发生了约100ppm 的变化。

    这时、XTAL 模式的内部电容是否设置为1.3xCLon-chip?
    如果可能、请先简单回答这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于假期、TI E2E 设计支持论坛的回复可能会从12月22日推迟到1月2日。 感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    进步号

    很明显、您的总电容为18 pF。 这是 XTAL 数据表要求的 电容值是多少、还是数据表要求的总电容为10 pF?

    通过调整调谐电压、变容二极管(可变电容)能够从0.3x 切换至1.3x 所选负载电容值。 1.3xCLon 芯片采用0V 作为调谐电压、如应用手册中的图5所示。

    如果您移除10 pF 电容而仅使用片上电容、牵引范围是否增大?
    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我真的很感谢你重复的解释。

    所用 XTAL 的数据表要求10pF 总电容。
    因此我将8pF 设置为内部电容。
    我们仅使用内部电容。
    从一开始就没有外部电容。

    在这种情况下、牵引范围约为100ppm。

    我想知道的是在 XTAL 模式下设置了 Clon-chip 的系数(INCLK=00)。
    不在 VCXO 模式下(INCLK=01)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    进步号

    在 XTAL 模式下、电容固定为外部电容+寄生板/布线电容+内部寄存器配置的电容 Clon-chip。 XTAL 模式下 Clon 芯片的系数固定为1。 R5[7]设置该值。

    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!!

    >> Clon 芯片在 XTAL 模式下的系数固定为1。

    感谢您的评论。 这是我想要的答案。
    然而,我们认为这与我最初发出的试验相矛盾。

    >>・测量结果
    >>在 XTAL 模式(Vctrl=1.8V)中26.9992MHz
    >>输入 VCXO 模式(Vctrl=0 V) 26.9992MHz
    >>输入 VCXO 模式(Vctrl=0.9V) 27.0011MHz
    >>在 VCXO 模式下(Vctrl=1.8V) 27.0019MHz
    >>
    >>・固定条件
    >> CDCE925外部基准晶体25.000MHz
    >> CDCE925输出时钟频率设置27.000000MHz
    >> CDCE925内部负载电容寄存器设置8pF
    >>*除了偏移= 01h 外,位3-2 INCLK 设置未更改。

    我们认为 XTAL 模式的输出频率应该与 VCXO 模式的输出频率相同(Vctrl=0.9V)。
    因为我们知道在 VCXO 模式下、"Vctrl=0.9V"是 Clon-chip 系数为1的情况。

    是这样吗?
    请说明为什么 XTAL 模式的输出频率与 VCXO 模式的输出频率相同(Vctrl=0V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    进步号

    很抱歉让人感到困惑。 当 Vctrl = 0V 时、XTAL 模式可以理解为 VCXO 模式、如这两种具有相同输出频率的情况所示。 VCXO 模式期间使用 的架构会在施加相同的负载电容时表现出不同的频率行为、从而导致 XTAL 模式和 Vctrl = 0.9V 之间的差异

    此致!

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我了解到"XTAL 模式"可以理解为"VCXO 模式、Vctrl=0V"。
    这个结论与我们的实验相符。


    我想这是最后一个问题。
    请教授 XTAL 模式下"CL"的实际公式。

    《面向 CDCE (L) 9xx 系列的 VCXO 应用指南》指出、CL = A x Clon-chip + cs (0.3 < A < 1.3:A 由 Vctrl 决定)。

    我们了解到、这是 VCXO 模式下"CL"的实际公式。

    请在 XTAL 模式下教授 CL 的公式。
    我们担心 XTAL 模式下"CL = 1.3 x Clon-chip + cs"。


    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    进步号

    我将与设计人员讨论这一点。 请期待 EOD 星期一的回复。

    谢谢!

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    进步号

    我们正在研究此设计、以确定 XTAL 负载电容系数。  但我想重申一点、XTAL 模式的架构与 VCXO 模式大不相同。 因此、即使具有相同的 CL、这两种模式几乎始终具有不同的频率响应。  

    此致!

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    进步号

    根据进一步的测试和讨论、XTAL 模式下的 CL 系数似乎为1.3。  

    此致!

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CRIS、

    感谢您的回答!!
    在 XTAL 模式下、我们将使用系数1.3来调整。

    此致、

    汤川进