This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:锁定检测引脚状态

Guru**** 2596435 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820, LMX2820EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1301392/lmx2820-lock-detect-pin-status

器件型号:LMX2820

大家好!


我有一个有关 LMX2820的问题。

当产品在没有 OSCIN_N (8引脚)信号被输入的情况下加电(通过产品内部的 LDO 对 VCO 施加3.3V 电压)、PLL-VCO 的锁定检测引脚变为高电平。
锁定检测引脚应该为低电平、但变为高电平。 这种行为是否正确?
请告诉我为什么在 OSCIN_N (8pin)不是输入时它变为高电平。


此致、
石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、石渡  
    这毫无意义。  
    为了确保我理解、您所说的是您在 OSCIN_N 上具有基准并且 PLL 锁定会导致锁定检测比预期的高、但一旦您从 OSCIN_N 锁定检测中移除基准、它就会保持高电平而不是变为低电平?  

    此致、  

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:


    感谢您的答复。
    我同意您的理解。

    如果电源输入没有参考时钟输入到 OSCIN_N 的8引脚、则38引脚(LD 引脚)将保持高电平状态。


    此致、
    石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuji:  
    您是否能够确保 LD_TYPE ="连续"?

    因为当我从 OSCIN 引脚移除源时-我看到锁定检测按照预期从高电平变为低电平。   
    现在、如果我设置 LD_TYPE =单次触发;如果我已经校准了 VCO、它就会保持高电平;如报告、它永远不会变为低电平并保持高电平。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

    感谢您的答复。


    已与客户确认。
    LD_Type =连续

    是否有任何其他需要与客户确认的事情?

    此致、
    石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuji:  
    这是非常奇怪的、如果 LD_TYPE 设置为连续、我肯定希望一旦删除了对 OSCIN 的引用、它就会变为低电平。  

    您能否  与我共享客户配置(最好是.tcs)文件?  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

    感谢您的支持。

    我可以通过私人消息将.TCS 文件发送给您吗?
    可能包含客户信息。
    我已经给您发送了一条私密消息、请检查一下。

    此致、
    石庙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuji:  
    我已经查看了配置、认为它没有问题。  
    我在工作台上检查了配置、并且对 LD 没有问题。 如果我从 OSCIN 中删除了基准、我看到 LD 变为低电平。  

    您能否共享原理图?  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

    感谢您检查.TCS 文件。
    我明白没有特别的问题。

    我已将电路图发送给您的私人信息、请检查一下。

    此致、
    石庙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuji:

    查看图表后、我有一些问题...  
    客户是否仅使用一个输出和单端?

    此外、我无法看到包括 LD...在内的网络流向何处。
    请注意-您也可以在内部论坛上发帖、只有我们可以访问。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:


    我会回答您的问题。
    单端输出。
    此外、LD 端子的连接目标如电路图中所示、但它连接到同一电路板上的 MCU。

    我有请求。
    我是否可以使用 LMX2820的 EVM、使用以下启动序列来检查操作?
    检查 LD 端子是否转换为高电平。

    1.接通电源
    使用 SPI 进行寄存器设置(无基准输入)
    发出 VCO 校准命令
    4. PLL 锁定


    通常在步骤2执行基准输入、但请检查 LD 端子是否在没有基准输入的情况下转换为高电平。

    如果启动时没有输入参考时钟、我认为 LD 端子处于未定义(Hi-Z)状态。 我的想法是否正确?


    此致、
    石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、石渡  
    在编程和校准之前、应提供参考。  
    我在工作台上试过这个。 我为 LMX2820EVM 通电并在没有 OSCIN 可用参考的情况下对器件进行编程-然后我尝试校准 VCO、无论我做什么、LD 都不会变为高电平。  

    至于逻辑电平、它保持低电平。  

    此致、  

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:


    感谢您的支持。
    我知道没有使用 EVM 再现。

    如果启动时没有输入参考时钟、我认为 LD 端子处于未定义(Hi-Z)状态。 我的想法是否正确?


    此致、
    石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuji:

    否、逻辑电平保持低电平。

    此致、

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

    感谢您的验证。

    客户确认了波形、并将其发送到私人消息。
    您知道为什么 LD 变为高电平吗?

    此致、
    石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuji、

    由于节假日原因、我们的答复可能会有所延误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuji:
    在您通过 PM 发送的图像中、参考信号是否不可用? 最后、我只能看到噪声。  
    不过,如果是这样,无论如何,我肯定不会期望劳工处会升至高水平。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:


    我向 PM 发送了一个波形、其中 LD 为高电平、即使没有基准输入。

    虽然这不是正确的输入序列、但它被锁定、因为 LD 变为高电平。

    LD 是开漏输出吗? 是推挽式吗?


    此致、
    石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、石渡

    让我来跟踪一下这种情况的设计。

    此致、

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:


    感谢您的支持。
    您是否希望客户确认任何内容?


    此致、
    石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、石渡
    您能请客户对其进行量化吗?  
    在多个单元、一个单元上可以看到吗?  
    在单位上,这个问题是被看到的,他们是否每一次都随机看到这个?  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

    我们将与客户协商已发生的器件数量。
    我们从客户那里得知、这种情况发生的频率很高。

    此致、
    石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuji:  
    LD 是推挽式。  

    我将等待您与客户进行核实。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

    感谢您的回答。

    对于推挽式、我认为有必要连接一个负载电阻器、我认为是否正确?

    此致、
    石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuji:  
    并非完全必要。 负载只会减小摆幅。  
    注意事项是、我始终建议客户在其设计中使用 LED、这样就能通过一个简单的视觉指示灯来查看器件是锁定还是解锁的。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

    感谢您的回答。


    我知道、将 LED 安装为指示器意味着最好安装负载电阻器、但我的理解是否正确?
    如果您查看 EVM 原理图、会发现有一个穿过330Ω 电阻器的 LED。 即使10mA 流过、LMH2820也不会有问题吗?
    我想让客户安装像 EVM 这样的330Ω 电阻器并检查运行情况、但您认为它会有效吗?


    此致、
    石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuji:  
    没错。  

    在 LED 之前安装串联限流电阻器是一种很好的安全预防措施、可防止 LED 意外烧毁。

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

    您的答案中的"正确"是否意味着下拉电阻器可以有效地解决问题?

    此致、
    石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、石渡山、

    LED 的典型正向电压为1.8V。  

    LD 引脚输出高电压为3.3V。 我们必须使用一个串联电阻器来限制电流、否则 LED 中将会有巨大的电流流动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel-San:

    感谢您的回答。

    我确实认为 LED 是确认异常所必需的、但它们不是解决该问题的方法。
    请建议解决问题的方法。

    此致、
    石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、石渡山、  
    通过添加330欧姆电阻器、我不希望在 OSCIN 处没有基准的情况下 LD 变为高电平的问题能够得到解决。  
    您是否从客户那里听到过发生这种情况的频率、发生频率、单元数、重复性/可预测性或随机性等? 我感到很困惑、因为我已经在工作台上测试过这个、并且从未看到 LD 在没有基准时钟的情况下升高的问题。  

    您 之前发送的.TCS 文件是最新配置还是已更改?  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

    很抱歉这么晚才回复。

    我和客户确认了发生的频率。

    客户总共创建了4个电路板。 在其中两个稳压器中、LD 端子在没有基准输入的情况下变为高电平。
    另外、LD 端子变为高电平的概率是10倍中的2倍。

    先前发送的.tcs 文件将为最新版本。
    寄存器设置没有变化。

    此致、
    石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuji:  
    因此、该故障似乎粘在两个 IC 上。  
    客户是否可以将2个良好的单元焊接到具有故障的2块电路板上、并查看问题是否仍然存在、反之亦然、他们是否可以将已知的两个不良 IC 焊接到2个已知良好的电路板上、并查看 IC 是否出现故障? 本质上是 ABA 交换。  

    此致、  

    维森特