Other Parts Discussed in Thread: LMX2820, LMX2820EVM
大家好!
我有一个有关 LMX2820的问题。
当产品在没有 OSCIN_N (8引脚)信号被输入的情况下加电(通过产品内部的 LDO 对 VCO 施加3.3V 电压)、PLL-VCO 的锁定检测引脚变为高电平。
锁定检测引脚应该为低电平、但变为高电平。 这种行为是否正确?
请告诉我为什么在 OSCIN_N (8pin)不是输入时它变为高电平。
此致、
石渡市
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820, LMX2820EVM
大家好!
我有一个有关 LMX2820的问题。
当产品在没有 OSCIN_N (8引脚)信号被输入的情况下加电(通过产品内部的 LDO 对 VCO 施加3.3V 电压)、PLL-VCO 的锁定检测引脚变为高电平。
锁定检测引脚应该为低电平、但变为高电平。 这种行为是否正确?
请告诉我为什么在 OSCIN_N (8pin)不是输入时它变为高电平。
此致、
石渡市
您好、Vicente:
我会回答您的问题。
单端输出。
此外、LD 端子的连接目标如电路图中所示、但它连接到同一电路板上的 MCU。
我有请求。
我是否可以使用 LMX2820的 EVM、使用以下启动序列来检查操作?
检查 LD 端子是否转换为高电平。
1.接通电源
使用 SPI 进行寄存器设置(无基准输入)
发出 VCO 校准命令
4. PLL 锁定
通常在步骤2执行基准输入、但请检查 LD 端子是否在没有基准输入的情况下转换为高电平。
如果启动时没有输入参考时钟、我认为 LD 端子处于未定义(Hi-Z)状态。 我的想法是否正确?
此致、
石渡市
您好、石渡山、
通过添加330欧姆电阻器、我不希望在 OSCIN 处没有基准的情况下 LD 变为高电平的问题能够得到解决。
您是否从客户那里听到过发生这种情况的频率、发生频率、单元数、重复性/可预测性或随机性等? 我感到很困惑、因为我已经在工作台上测试过这个、并且从未看到 LD 在没有基准时钟的情况下升高的问题。
您 之前发送的.TCS 文件是最新配置还是已更改?
此致、
维森特