This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1102:LMK1C1102PWR 输出使能行为

Guru**** 2891410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1315074/lmk1c1102-lmk1c1102pwr-output-enable-behavior

器件型号:LMK1C1102

您好、先生!  

 LMK1C1102PWR 的数据表 提到输出需要5个周期的 CLKIN、  

但在我们的应用中、已启用输出仅使用一个周期(如下波形)。

由于目前我们正在调整 FW 行为、因此需要您的意见、以了解是否需要将其调整为5个周期、  

或保留一次。 以及此部件的输出使能条件到底是什么、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作者:William、

    请注意、5个周期的输出使能时间是它看到在输出端产生影响所需的最大周期数。  没有列出最低规格、因此您的1个周期是合理的。  抱歉、 FW 的行为是什么?  一旦我知道、我就应该能够更好地帮助解决您的问题。

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    感谢您的回复、目前这个固件只是一个用于检查功能的测试程序、它是一个单脉冲、正如您在波形上看到的、用于启用此缓冲器、

    您的意思是、规格中的5个周期是有限的重试时间、如果一个 CLKIN 可以启用输出、我们就不需要为 CLKIN 添加更多的周期时间、  

    但只是为了以防万一、添加5个周期比一个 周期要好、 我对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作者:William、

    波形显示的是 CLKIN 和 CLKOUT、而不是1G (输出使能) 、因此实际上没有显示输出使能的效果。  如果可以捕获包括 CLKIN、1G 和 Y (CLKout)在内的波形、则可以看到启用时钟输出所需的时钟周期、如图8-4所示。  这应该会为我们提供更多信息、以便了解要添加多少个周期。

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    下面的波形就是我们当前的情况、 OE/1G 引脚始终为高电平、

    目前、这部分有两个应用(位于两个位置)、

    第一个用途是接收一个1信号作为输入。 在这种情况下、输出仅在5个周期后启用是可以接受的。

    出于第二种用途、该引脚充当中断、并且只存在一个脉冲。 在这种情况下、我们必须确定此缓冲器是否阻止了中断脉冲。 根据响应情况、如果输入端只有一个脉冲、则可能不会反映在输出中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作者:William、

    感谢您的观看、现在我明白了。  它看起来在没有5个周期延迟的情况下正常工作、但我要与我们的设计团队确认这一点、并且明天我将在实验中进行测试。   

    谢谢。

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作者:William、

    我很抱歉耽误你的时间,我将在一周结束时回复你。  

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    了解、一旦您找到任何进一步的信息、请提前告知我们、

    我们的客户对此问题非常迫切、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作者:William、

    第一个用途是接收1个信号作为输入。 在这种情况下,输出仅在5个周期后启用是可以接受的。

    正如我们讨论过的、这种情况将起作用、因为时钟输出将在5个或更少周期内。

    出于第二个目的,该引脚用作中断,且只存在一个脉冲。 在这种情况下、我们必须确定中断脉冲是否被该缓冲器阻止。

    在这种情况下、我在实验室进行了测试、并与我们的设计团队进行了交谈。   OE 通过两个触发器与时钟同步(当 VDD 为低电平时、触发器复位)。 因此、在 OE 通过 VDD 启动时被拉高、然后保持高电平的情况下、仍需要至少2个时钟周期来设置触发器、才能启用输出。  因此、如果您仅在启动时将 OE 拉为高电平、则尝试发送中断脉冲、它将无法正常工作、也无法看到任何输出。  因此、启动时、您需要在中断脉冲之前发送~ 5个时钟周期才能看到输出。   

    此致、
    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作者:William、  

    我该如何为您提供更多关于此问题的支持?

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、  

    感谢您的调查和分析。 我们目前正在与客户确认。

    如果有任何更新、我们会在问题解决后通知您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作者:William、

    好的。

    此致、

    将会