大家好!
我的一位客户正在使用 TICS Pro 评估 CDCE6214用于其下一个产品。
目前、他们有以下问题。
请你给我答复吗?
问:
他们使用的是 TICS Pro Ver1.7.7.1 (最新版本)。
通过点击"Read EEPROM to File"按钮、可将设置数据保存到文件
在 使用 TICS Pro 设置数据写入 EEPROM 后。
在 TICS Pro 案例的前一版本(版本1.7.6.2)中、显示"EEPROM file saved"。
但在最新版本中、警告消息如下所示。
[警告]:Flex 脚本中的错误
‘Ascii’编解码器不能在‘59中对字符进行编码
Python 错误:
‘Ascii’编解码器不能在‘59中对字符进行编码
[PYTHON]:BTN_EEP_DIR_READ2FILE_Update in C:\ProgramData\Texas Instruments\TICS Pro\Configurations\Devices\Clock Generer-Jitter Cleaner (Single Loop)\CDCE6214-Q1\EEPROM.py:124、System。 对象 Run1[Python 函数、对象](Iron Python. 运行时。 Python 函数)
删除了 USBANY 器件"USB\Vide_2047&PID_0301\95F0884608002600"。
此外、也会输出0字节文件。 (似乎写入失败了。)
1.为什么警告被触发?
2.他们有没有办法避免警告?
3.是否仅在最新版本中弹出警告?
4.如果3的答案是肯定的,你是否有任何计划来修复警告消息?
非常感谢您的答复。
此致。
和也。