This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214:有关 TICS Pro Ver1.7.7.1 (最新版本)的问题。

Guru**** 2519060 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214, CDCE6214-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1319833/cdce6214-questions-about-tics-pro-ver1-7-7-1-the-latest-version

器件型号:CDCE6214

大家好!

我的一位客户正在使用 TICS Pro 评估 CDCE6214用于其下一个产品。

目前、他们有以下问题。
请你给我答复吗?

问:
他们使用的是 TICS Pro Ver1.7.7.1 (最新版本)。
通过点击"Read EEPROM to File"按钮、可将设置数据保存到文件  
在 使用 TICS Pro 设置数据写入 EEPROM 后。

在 TICS Pro 案例的前一版本(版本1.7.6.2)中、显示"EEPROM file saved"。
但在最新版本中、警告消息如下所示。

[警告]:Flex 脚本中的错误
‘Ascii’编解码器不能在‘59中对字符进行编码
Python 错误:
‘Ascii’编解码器不能在‘59中对字符进行编码
[PYTHON]:BTN_EEP_DIR_READ2FILE_Update in C:\ProgramData\Texas Instruments\TICS Pro\Configurations\Devices\Clock Generer-Jitter Cleaner (Single Loop)\CDCE6214-Q1\EEPROM.py:124、System。 对象 Run1[Python 函数、对象](Iron Python. 运行时。 Python 函数)
删除了 USBANY 器件"USB\Vide_2047&PID_0301\95F0884608002600"。

此外、也会输出0字节文件。 (似乎写入失败了。)   

1.为什么警告被触发?
2.他们有没有办法避免警告?
3.是否仅在最新版本中弹出警告?
4.如果3的答案是肯定的,你是否有任何计划来修复警告消息?

非常感谢您的答复。

此致。
和也。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuya、

    我没有看到此问题、这可能是未检测到此问题的原因(通过全新安装):

    您是尝试覆盖现有文件、还是保存一个全新的文件?

    您是否 在文件名中使用了无法正确编码为 UTF-8格式的字符(例如火)? 这是 ‘"\u706B"字符编码至的内容、可能是导致此问题的原因。

    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kadeem 您好!

    非常感谢您的答复。

    客户尝试将数据保存到"存在"和"新文件"中。 但两个保存都失败了。
    另外,他们没有使用 不能正确编码为 UTF-8格式的文件名。 (他们使用"test.hxt"作为文件名。)

    以下是他们采取的程序。
    2024年1月之前:他们使用1.7.5.15版本,没有任何问题。
    2024年1月30日  :他们安装1.7.7.1版到同一台 PC 上,然后发生了这种数据写入问题。
                  之后,他们将1.7.6.2版本安装 到同一台 PC 上,然后解决了这一数据写入问题。
                   之后,他们  再次将1.7.7.1版本安装到同一台 PC 上,然后又发生了写入问题。
                  之后,他们 再次将1.7.6.2版本安装到同一台 PC 上,然后 解决了这一数据写入问题。
                  目前、 1.7.6.2版本已安装到他们的 PC 上。 (PC 的操作系统是 Windows10 Pro 22H2)

     他们将尝试在以前从未安装过 TICS Pro 工具程序的 PC 上安装1.7.7.1版。
    我一收到结果就会通知您。

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kadeem 您好!

    非常感谢您的支持。

    我可以问您以下问题吗?

    问:
    如果客户 使用 Read EEPROM to file of Ver 1.7.6.2创建文件、
    当他们使用向版本1.7.7.1的 EEPROM 写入文件时、是否出现警告?

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuya、

    这可能就是问题所在。 文件的 BOM 要求可能存在问题(UTF-8与 BOM)。 TICS Pro 使用的类型在1.7.6.2和1.7.7.1之间更改。
    您可以通过此处或电子邮件将文件发送给我尝试吗?
    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kadeem 您好!

    非常感谢您的支持。

    我得到了 Ver1.7.6.2生成的数据。 然后我连接起来。
    (我将扩展名从.hXT 更改为.txt、因为无法将.hXT 文件附加到该线程。
     因此、请将文件扩展名更改回.hXT。)
    但数据是默认值。  
    它们使用过程生成数据。

    1.安装 TICS Pro 版本1.7.6.2..
    2.选择 CDCE6214-Q1。
    3.设置 「EVM 默认」。
    4.执行"EEPROM->Read EEPROM to File"

    他们确认  Ver 1.7.6.2没有发生错误、而1.7.7.1出现错误
    当他们执行 「Write File to EEPROM」使用附加的数据时。

    您能否尝试在您身边写下所附的数据?

    再次感谢大家、此致、
    和也。  

     e2e.ti.com/.../test2.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuya、

    当我将区域格式从英语(美国)更改为日语(日本)时、我能够重现错误:

    我从网上安装了最新的 TICS Pro 版本(1.7.7.2)、现在不再存在此问题。 请让客户安装最新版本的软件。

    谢谢。

    卡德姆