Other Parts Discussed in Thread: LMK5C33216
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK5C33216 您好!
我在 APLL1 (无 DPLL)上运行时钟、不希望在同步事件期间复位。

上面的步骤4是写入 R23[6],它将重置所有函数。 是否可以执行相同的步骤并且只有 APLL2有一个 SYNC 事件而不会导致 APLL1复位? 写入 APLL2_SWRST 是否可以执行除仅针对 APLL2之外的相同功能?
乔恩