This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5C33216:仅同步 APLL2

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK5C33216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1316814/lmk5c33216-sync-only-apll2

器件型号:LMK5C33216

您好!

我在 APLL1 (无 DPLL)上运行时钟、不希望在同步事件期间复位。   

上面的步骤4是写入 R23[6],它将重置所有函数。  是否可以执行相同的步骤并且只有 APLL2有一个 SYNC 事件而不会导致 APLL1复位?  写入 APLL2_SWRST 是否可以执行除仅针对 APLL2之外的相同功能?

乔恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon。

    1. 您能否共享您想要的.tcs 文件?
      1. 我想了解一下、您是要级联 APLL、还是每个 APLL 都直接从 XO 输入获得。 这将帮助我建议 APLL2_SWRST 是否合适。
    2. APLL2_SWRST 仅针对 APLL2发出 SWRST、从而重新启动 APLL2校准。 APLL2_SWRST 不保证输出之间的边沿对齐、这也是 SYNC 的功能。
    3. 如果您只希望 APLL2的输出受到 SYNC 事件的影响、则可以禁用非 APLL2 SYNC_EN 和任何非 APLL2输出 SYNC_EN。 例如:
    4. 顺便说一下、您是在使用 LMK5C33216还是 LMK5C33216 A ? A 版本是最新的器件、在抖动和输出驱动器方面进行了改进。

    此致、

    珍妮弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LMK5C33216.tcs

    Jennifer、您好!

    我将附加.tcs 文件。  每个 APLL (1和2、3个未使用)都与 XO 连接。

    目前我们正在使用非"A"版本、但将查看下一版本的"A"版本。

    根据您上面的第3点、我可能为 PLL1设置了 SYNC EN、这可能是我的问题。

    乔恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon。

    您是否能够进一步测试? 如果你为 PLL1启用 SYNC、情况似乎就是如此、那么所有 PLL1输出都将受到 SYNC_SW 事件的影响。

    此致、

    珍妮弗