This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:中继器模式下 SYSREF 延迟电路的总延迟范围

Guru**** 2949640 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2595, LMX2572, ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1319563/lmx2572-total-delay-range-of-sysref-delay-circuit-in-repeater-mode

器件型号:LMX2572
主题中讨论的其他器件: ADC12DJ3200、LMX2594、LMX2595

尊敬的 TI 团队:

我们正在使用 LMX2572 PLL 为一些快速 TI ADC 计时。

两个 LMX2572位于两个不同的 PCB 上、这些 PCB 提供了输入信号的超低偏斜副本。 这些输入信号在内部首先在每个 PCB 上由一个低速 PLL 进行吸引、这样 SysrefReq 始终在 OSCin 的下降沿发生变化、以便保证在所有条件下都能满足 SysRefReq 引脚的设置/保持时间。

LMX2572处于 SYSCLOCK 重复模式、当前 SYSREF 延迟为0阶跃、配置为在为 ADC12DJ3200计时时合成三种不同的可配置频率2.0、2.5、3.2、或在为 ADC5200RF 计时时合成3.2、4.0或5.0GHz。

ADC12DJ3200采用以下设置 并向其馈送2.0GHz 时钟、  

- f (OSCin)= 50 MHz
- f (SysrefReq)= f (OSCin)/8 = 6.25 MHz

-整数模式(MASH 模式= 0)
- R_DIV = 1
- N_DIV = N'= N / 2 = 40
- include_DIV = 2 (VCO_PHASE_SYNC_EN ="1")
- f (VCO)= 4000 MHz
- f (内插器)= 1000 MHz
- CH_DIV = 2
- OUTA_MUX = CH_DIV
---> RFOutA = 2000 MHz

 按照数据表"表140. SYSREF 延迟步骤"我观察到(至少对我来说)异常行为。 在使用 SYSREF_DIV_PRE = 2的设置下、数据表中描述的延迟步长约为每步5ps。 我一直在想、为什么 LMX2572的值依赖于分频器、而 LMX2954似乎确实具有9ps 的恒定延迟步长、但嘿。

如果步长为一个固定的值(如上面提到的~5ps)、预计在 RefOutA 的一个完整周期内移动 RefOutB (SYSREF)所需的步进数量将会在分别为312,5ps、400ps 或者500ps 的不同周期内有所不同。

但是、当查看  快速示波器上的 RefOutA 和 RefOutB 时、在 RefOutB 上触发、具有三种不同设置3.2/2.5/2.0GHz 的观察结果为:应用不同的  延迟、 在全部三个 RefOutA 速度中、延迟偏移一个 RefOutA 周期(360°)并应用~62步进。

如果所有三个不同频率的步长相同、情况又会怎样呢?

此致

比约恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bjoern:  
    我有点困惑、想帮助我理解这里的内容。  
    您的意思是没有看到适当的 SYSREF 步长延迟?  

    但我同意、在完整的 RFoutA 期间将 SYSREF 移位2GHz、2.5GHz 和3.2GHz 所需的步骤数量应该有所不同。 也就是说、三个输出频率需要相同的步长(62步长)?  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

    是、

    我将示波器设置为在 RFOutB (Sysref)上触发、并观察 RefOutA 的相移。 因此对于每个 ShiftStep、时钟会相对于触发点"移动"、而在现实中、RefOutB 会相对于时钟移动。

    我的观察结果是、

    - a)对于我的五个 LMX 设置中的三个,我看到一个360°偏移(度参考 RefOutA 时钟)与提到的62step。 这些设置包括"的通道分频器和2的 R 分频器。 其中一种设置如上所述。

    - B)对于我的五个设置中的两个,我看到了一个360°移位与约一半的步数。 33个步长。 这些测试的设置使用 R 分频器1、同时使用直接 VCO 输出(因此通道分频器为1)。

    由于至少使用 LMX2572的延迟电路被记录为根据某个分频器而有所不同、因此可以假设该延迟确实是时钟延迟、而不是一些模拟延迟。 但数据表显示、无论这些步骤的长度是固定的、均不以 F (VCO)或相似度为单位。  

    因此、需要作出澄清并表示欢迎。  

    此致

    比约恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bjoern:

    首先、sysref 延迟 取决于  SYSREF_DIV_PRE、LMX2572和 LMX2594就是如此。

    参考频率延迟量也取决于 VCO 频率。  

    如果我的计算正确、我们应该会得到以下延迟时间。 63个步骤、因为每个 JESD_DACx_CTRL 计数器为63。

    在向您发送公式之前、我需要与设计人员确认我的计算结果。 持续关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢调查和保持张贴我.

    SYSREF_DIV_PRE 始终在 OUT 设置中设置为2、因此我们假定延迟步长为~5ps、如 LMX2572数据表中所述。

    我们将使用以下五种不同的设置:

    根据我的测量结果、前两种设置(CH_DIV 和 R-DIV 处于活动状态)会产生360度的移位、步长为~33、而其他三种设置确实会通过上述62个步骤获得完整的360°移位。

    Dean 曾经发布了非常详细的 SYSREF 延迟规格(LMX2594: SYSREF 延迟电路-时钟和计时论坛-时钟和计时- TI E2E 支持论坛)、由于这里没有提到特定的 VCO 频率(除非我错过了该部件)、我更希望它独立于 VCO。 这也将匹配 LMX2594数据表中提到的"静态/固定9ps"步长。 这个大小不仅取决于 SYSREF_DIV_PRE、而且取决于 f (VCO)、这对我来说是一个很大的惊喜。

    此致

    比约恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bjoern:

    感谢您进行测量、这会有所帮助、因为目前我还没有很好的示波器可以进行 ps 测量。  

    您的数据与我的计算完全匹配、我对我的计算是正确的更有信心。  

    我没有在 Dean 的报告中看到配置、但可以肯定的是、延迟与 VCO 频率相关、如下面的方框图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢 分享 您的计算值!

    我想指出,它确实与您的计算相匹配,但从我的角度来看,它仅在#3、#4和#5的情况下是如此。

    在第1和第2种情况下、我无法测量计算出的63个步长、但只能测量一半的步长。 (~33步)所以在这些情况下,步进分辨率似乎只有一半,这是相当大的差异。

    如果有办法计算 f (VCO)的变化、为什么数据表或数据表中没有提到这一点、因为我怀疑 LMX2594和 LMX2595也是如此、或者不是这样 ?

    从当前的 LMX2594/LMX2595数据表中、我假设这是步长为~9ps 的完全固定值、因为与94/95 数据表中的 LMX2572相比、即使是 SYSREV_DIV_PRE、也没有记录延迟/步长变化。

    方框图确实指明了"某种程度"与"时钟"之间的关系、但根据我的理解-如果我错了、请更正我-重新计时、可能还有延迟部分不仅 接收 一个频率 f (内插)、 但也至少有 f (RFoutA)和我怀疑还有 f (OSCin)用于启用类别2同步。  

    此致

    比约恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bjoern,

    在1号和2号情况下、fout 时钟周期分别为200ps 和250ps。 延迟计数器的63步长 可以产生400ps 和500ps 延迟、这等于720度。 换句话说、我们只需要31.5个步长(=63/2)即可实现360度的延迟。

    同样的 SYNC 和 sysref 方框图适用于 LMX2572和 LMX2594。

    在获得设计团队的确认后、我们将更新数据表。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    哦是的,当然#1和#2可以涵盖两个时期,因此~32步骤是足够的 ...  

    因此、我假设此 f (VCO)相关步进大小对 LMX2572的较大兄弟也有效、例如 LMX2594和 LMX2595、如果碰巧适用相同的原理、则应在其各自的数据表和恕我直言。

    当您浏览该文档时、您也许还可以查看几年前发表的我的一篇较旧文章、在该文章中、数据表 TICSpro 之间也存在差异: https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/962680/webench-tools-lmx2572-tics-pro-bug-at-lmx2572-wrong-post-sr-divider-input-frequency-range/3556814

    据我所知、 由于 LMX2572数据表尚未进行新修订、因此该修订尚未修复、仍提到400至2300 MHz 的错误" SR 后分频器"范围。

    此致

    比约恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bjoern:

    我们并未忘记更新数据表、但进行更改的流程并不简单、我的策略是一次性修复所有错误、而不是经常更新数据表。 我已经收集了足够的更改、今年我将请求进行数据表更新。  

    在 LMX2572产品文件夹中、点击铃铛和注册、当新的数据表发布时您将收到通知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    sysref 图和方程时忘记进行了附加。

    下面显示了 LMX2572和 LMX2594/95的方框图和方程式相同。