This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:使用 TEMPSENSE 回读的内核温度

Guru**** 2589990 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1320438/lmx2820-die-temperature-using-tempsense-readback

器件型号:LMX2820

您好!

芯片 温度读回是否对应于结温? 我使用数据表中提供的公式读回100°C:在25°C 环境温度下为0.85*rb_TEMP_SENSE-415。 这意味着在55摄氏度的环境温度下、回读值 将为130摄氏度(未尝试、因为我不想损坏芯片)。 因为数据表中的最高结温指定为150摄氏度、所以为我提供了20摄氏度的裕度。 我的理解是否正确?  

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    请使用以下公式、数据表公式不准确、我们稍后将更新数据表。

    内核温度≈(A×rb_TEMP_SENS)–B + ERR

    a = 0.572

    b = 273

    rb_TEMP_SENS =十进制 R76[10:0]

    ERR =温度传感器测量精度=±5°C

    您可能会假设内核温度 接近 结温。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    这是一个惊喜。 我们使用 0.85* rb_TEMP_SENSE-415进行了测量、在 FPGA 温度 接近100摄氏度的系统板上的环境温度为55摄氏度时、裸片温度为120.5摄氏度。 现在使用这个新公式 0.572*rb_TEMP_SENSE-273时、温度实际上为87.36摄氏度、这一温度实在太低、在55摄氏度的环境温度下无法判断为真。 很抱歉重复这个问题、但您能帮助确认公式的准确性吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    我认为 FPGA 中的功耗与 LMX2820不同。 此外、这些器件的热阻也不同。 我不相信我们可以通过这种方式来设定芯片温度的基准。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    在我之前的帖子中、我从未询问过使用 LMX2820对 FPGA 进行基准测试的问题。 您有选择性地阅读了该帖子。 我已经指出、在   使用 数据表中指定的方程与您的方程之间存在33.14°C 的温差! 这是一个巨大的问题,只是在寻求这方面的确认。 这就是为什么我写道"你能帮助确认公式的准确性吗?"。 也许我做了一个错误的计算。 也许我的回读有些错误、您可能已经被抓住了。 这是我在回复中预期的结果、而不是粗鲁地声明 FPGA 与 LMX2820有何不同。 不管怎样、我都会假设 您的公式是正确的。 谢谢你的答复。