This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PLL1和 PLL2

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1322063/pll1-and-pll2

主题中讨论的其他器件:LMK04828

大家好、我正在尝试为 RFSOC 4x2设计一个时钟文件(TICS Pro 双环中的 LMK04828或 LMK04828B)、用于 VCO1/时钟分配频率3000MHz (范围符合 TICS 手册2920 - 3080 MHz)。 我正在使用 TICS Pro 软件设计.tcs 文件、并以.txt 格式将十六进制寄存器文件导出到 FPGA、并且 PLL1未锁定。 我在此处附加了一个.tcs 文件。 首先、在默认时钟文件中、两个 PLL 都与 ADC 和 DAC 一起锁定、并且所有四个 LED 都亮起。
相比之下、当尝试设计一个时钟文件时、CLK 输入为1 100MHz LVDS、无外部参考 Ce2e.ti.com/.../bishnu_5F00_LMK04828B_5F00_rfsoc4x2default_5F00_try.tcslk、具有 RFSoC 时钟方案中的160MHz VCX0。