This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE62002:CDCE62002具有锁定时间的温度特性?

Guru**** 2657575 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE62002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1296886/cdce62002-cdce62002-has-temperature-characteristics-for-lock-time

器件型号:CDCE62002

您好!

我们使用 CDCE62002进行抖动消除。

器件似乎具有锁定时间温度特性。

这是因为、

 1.当封装是关于100℃ 时我们输入信号,那么 CDCE62002不会锁定。

 2. 随着封装温度的下降,CDCE62002将变为锁定状态。 封装大约为75。

有时、1和2之间的持续时间是几分钟。 再现性很高。

你有任何关于这种症状的信息吗?

 我们想知道 θJC。 数据表中仅对 θJA μ F 进行了说明。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CDCE62002的封装额定温度最高仅为85 C:

    在85°C 以上、器件可能无法正常工作。  

    这也可能是环路滤波器稳定性问题、请参阅以下主题: https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/139983/cdce62002-temperature-problems?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=cdce62002%252520temperature#


    我将对 RθJC 值进行一些挖掘。 预计周五更新、以了解这是否是我们已提供的信息。
    谢谢。
    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    RθJC _top 为31 °C/W、 RθJC _Bottom 为1.69 °C/W 。

    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LCOK_5F00_EXT_2D00_LFN.pptx

    您好!

    我们测量了锁定信号和 EXT-LFN。

    有时 EXT-LFN 变为更高的电压、则需要很长时间才能锁定。

    请参阅随附的文件。

    这是正常操作吗? 我们无法完善该机制。

    我们使用外部环路滤波器。 C1= 1uF、C2=47uF、R2=12Ω。  LFRCSEL= 45100.

    此致、

    e2e.ti.com/.../LCOK_5F00_EXT_2D00_LFN.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不认为这是典型的行为。 这是在您之前提到的100C 下发生的吗?
    使用内部环路滤波器代替外部环路滤波器时、是否仍会观察到此行为?

    使用 CDCE62002 GUI 中的环路滤波器工具时、该工具是否为您的配置推荐了这些环路滤波器组件值?
    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是您之前提到的100摄氏度吗?

     否。 这大约是60℃。PD (register2 bit[7]=0)越长、发生这种情况的可能性就越大。

     请参阅随附的文件、我添加了"锁定检测流程"。 请确认。

    使用内部环路滤波器代替外部环路滤波器时是否仍然观察到此行为?

     我会检查一下。

    我们想要缩小 BW 的范围、我们决定通过 GUI 设置环路滤波器。

    和、是否存在个别差异?  例如批次、生产日期 etc.e2e.ti.com/.../1856.LCOK_5F00_EXT_2D00_LFN.pptx

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     CALSELECT 位(R2[13])被设置为"0"还是"1"? 当此位为"0"时、将在切换/PLL 位时重新校准 PD。 如果设为"1"、则 PLLRESET 位控制重校准。 如果 CALSELECT 位被更改、问题是否仍然发生?

    我们尚未收到关于在特定批次中大量出现此行为的报告。 这种行为是否仅出现在单个器件上、还是出现在多个器件上? 有多少器件出现此问题?
    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们尝试了内部滤波器、但在 EXT-LFN 上没有显示任何内容。 我认为使用内部滤波器时 EXT-LFN 是断开的。

    锁定时间仍然很长。

    是否 将 CALSELECT 位(R2[13])设置为"0"还是"1"? 当此位为"0"时、将在切换/PLL 位时重新校准 PD。 [/报价]

     是、它设置为"0"。

    是否仅在单个部件或多个设备上出现此行为? 有多少部件出现此问题?

    它不仅仅是单个部分、我不确定、但它大约是1/10。

    请告诉我、

    •  CALSELECT =1和 CALSELECT =0之间的区别是什么?
    •  当 PD = 0时、器件状态如何?
    •  如果我们展开锁定窗口、什么是不利的副作用? (现在为0x00[14:13]=00)

    新年快乐!

    此致、

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    表14总结了下面的 CALSELECT 引脚的行为:

    下面描述了 PD = 0的行为:

    /EEPROM 位、与/EEPROM PD 引脚不同、不会从 PD 重新加载寄存器内容。

    锁定检测窗口如下所述:

    当输入时钟的频率可变时、这些用于调整锁定检测窗口的设置非常有用。

    本主题提供了此类情况的示例: https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/764816/cdce62002-input-clock-tolerance/2827882?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=cdce62002%252520window#2827882

    您能否提供完整的原理图? 解锁时间通常以秒为单位、这是不常见的。 我希望 EXT_LFN 引脚上升得也更快。

    谢谢。
    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Schematics.pptx

    您好!

    我将向您发送 CDCE62002原理图。

    请参阅随附的文件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    我们将了解一下评估模块上的内容、并让您知道我们是否可以重现此问题。 请预计周一(太平洋标准时间)之前回复。

    您能否提供该器件的寄存器配置?
    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我为您提供了寄存器配置。

    请参阅随附的文件。

    e2e.ti.com/.../CDCE62002_5F00_reg_5F00_dump.txt

    此致、

    e2e.ti.com/.../CDCE62002_5F00_reg_5F00_dump.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在环路滤波器设置方面出错。

    我使用外部滤波器、并且 Reg1[25:22]= b'0100。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    修正设置后、是否不再出现长锁定时间?
    谢谢。
    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果设置已更正,是否不再出现长锁定时间?

    否。 锁定时间很长。

    我很抱歉我把你弄糊涂了。 reg1[25:22]= b'0100是我们的当前设置和长锁定时间。

    我发送给您的文本文件出错了。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前,Kadeem 已不在办公室,不会再回来到下周。 他将能够在这段时间继续为您提供支持。

    此致!

    安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将在评估模块上查看此问题,并告知您是否可以复制此问题。 请预计周一(PST)之前回复。

    进展如何?

    是否有任何问题?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。 我们已经尝试在 EVM 上使用您的寄存器配置、并注意到数据中存在问题。  

    数据表第35页的图35显示了命令结构。 我想突出显示 Reg0[3:0]、其值应该为0、以便与寄存器编号相关联。 在数据中、Reg0[7:0]= 05与命令结构无关。 这是一个拼写错误吗? 寄存器1和2也会出现同样的问题。

    此外、包含类似于图35格式的数据可能会有所帮助、以便进行比较。 我附加了一个用于示例的 txt 文件。

    此致!

    CRIS

    e2e.ti.com/.../CDCE62002_5F00_reg_5F00_dump_5F00_reformatted.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    txt 文件是我们内部工具的日志文件。

    例如、Reg0[7:0]表示如下。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输入到器件的 PRIREF 频率是多少? 您的原理图中没有明确说明、在寄存器转储中不可用。

    此致!

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在本例中、输入为297MHz、输出为148.5MHz。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。 我们正在努力查看是否可以在 EVM 上重现此问题。 预计周一之前回复。

    此致!

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已在室温下测试了您的配置、没有发现任何问题。 明天、我们将在60C 下进行测试、看看我们是否可以重现该问题。

    此致!

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    作为附加信息、PD = 0的时间越长(超过15分钟)、发生这种情况的可能性就越大。

    例如、当没有输入时、可使用"INBUFF=off and PD =0"设置。

    它在几分钟后输入信号时发生。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已经安排好今天的测试、明天就能有结果。

    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已经能够在工作台上重现您的问题。  

    是否 将 CALSELECT 位(R2[13])设置为"0"还是"1"? 当此位为"0"时、将在切换/PLL 位时重新校准 PD。 如果设为"1"、则 PLLRESET 位控制重校准。 如果 CALSELECT 位已更改,问题是否仍会出现?

    当我们 PD 在 CALSELECT 为0的情况下切换了/CALSELECT、器件能够重新锁定。 这会为您产生相同的结果吗? 当 CALSELECT 为1且 PLLRESET 被切换时情况如何?

    此致!

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我们在 PD 为0的情况下切换时,设备能够重新锁定。 这会为您产生相同的结果吗? 当 CALSELECT 为1且 PLLRESET 被切换时情况如何?

     我将尝试这些程序、请给我一点时间。

     当您重现该问题时、EXT_LFN 电压是如何变化的?

    您能看到波形吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我注意到我们在信号输入之后在器件控制环路中切换了 PD 位。

     我认为重校准似乎并不是一种努力。

    现在、我们将尽量不要在对策无信号时将 PD 设为0。

    你能猜到问题的机制吗? 我需要向我的团队解释。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    开发此器件的设计人员不再存在-我们可能无法深入研究芯片设计以了解详细信息。
    在此温度下、我们无法探测 EVM 上的环路滤波器引脚。

    我看到在较高温度下性能得到提高(未解锁)-从前面的主题中讨论了环路滤波器在温度范围内的不稳定情况、使用此滤波器选项是否最终不会解锁?



    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    开发此器件的设计者不再在场-我们可能无法深入研究芯片设计以了解详细信息。

    我很遗憾听到这个消息。

    如果电路板在此温度下位于室中,我们无法探测 EVM 上的环路滤波器引脚。

    您是否能够以某种方式测量它?

    我认为这更有可能发生在高温下。 但事实并非如此。

    它通常在室温下发生、具体取决于 PD 持续时间。

    我将尝试新的环路滤波器设置。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是在室温下测得的。 初始启动:

    时钟波形以大约148.5MHz 的输出频率趋稳:

    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的 波形。

    我想在解锁状态下查看 EXT_LFN 的波形。

    EVM 上的解锁状态持续多长时间?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、没有澄清-上图中 EXT_LFP 引脚为绿色、输出时钟为橙色。

    器件在启动时锁定、时钟稳定在正确水平的时间不到0.1ms。
    我可以尝试通过移除输入时钟并在器件已解锁的情况下发送引脚捕获来强制建立解锁条件。

    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是器件在启动时锁定时的输出时钟和 EXT_LFN 引脚的捕获:

    这是未应用297MHz 时钟时 EXT_LFN 引脚上的结果:

    这是当器件使用外部时钟上电、然后时钟关闭时的结果:

    器件  仅限 未提供输入时钟时解锁-一旦再次施加输入、器件就会锁定。

    我要观察的是:如果在器件上电之前输入时钟已就绪、则 CDCE62002将顺利锁定、如果移除输入时钟后再提供、则会重新锁定。 如果在上电后提供输入时钟、则 CDCE62002不会锁定。

    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果在设备通电前输入时钟已就绪,则 CDCE62002将无问题锁定,如果输入时钟被移除并稍后提供,则将重新锁定。 如果在上电后提供输入时钟,则 CDCE62002不会锁定。

    "上电"是否意味着 PD = 1?

    如果 CDCE62002未锁定、解锁状态将持续多长时间?

    几十秒? 或几分钟?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在本例中、当器件解锁后、  仅限 已解锁、因为我要断开输入时钟(该器件没有保持功能)。

    器件保持解锁状态、直到再次提供基准时钟-提供时钟之后、器件需要几毫秒时间才能再次锁定。 在这种情况下、上电是指完整的下电上电或 PD 切换。

    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我错了。

    CRIS Kobierowski 重现我们的问题。

    所以我想知道他的再现的解锁时间和 EXT_LFN 波形。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我懂了。 CRIS 将于明日返回办公室-我会与他们讨论他们的程序,以了解我们不一致的地方。
    谢谢。
    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当今天尝试在实验中再次重现问题时、我们发现我设置中的源存在占空比问题。 这就是导致 CDCE62002无法锁定的原因。 在纠正问题的来源,我有相同的结果与 Kadeem。 CDCE62002锁定正常、没有任何问题、即使在 PD = 0的温度室中长时间处于60°C 也是如此。 很抱歉、您对此感到困惑。

    此致!

    CRIS