This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 削波正弦至 LVDS 时钟缓冲器建议

Guru**** 2595210 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK1D1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1323704/clipped-sine-to-lvds-clock-buffer-recommendation

主题中讨论的其他器件:LMK1D1204

我正在寻找 ADI LTC6957-2时钟缓冲器的替代产品。  该器件是一款低噪声和低抖动时钟缓冲器、具有削波正弦输入(0.8Vpp)和2个 LVDS 缓冲输出。  在我的应用中、我有一个40MHz TCXO 源、可以使用2、3或4输出部件。  此接口用于无线电应用、因此需要良好的模拟性能。  

您推荐什么 TI 器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们最匹配的器件是 LMK1D1204或该系列中的类似器件。 LTC6957-2的近端噪声性能似乎优于 LMK1D1204、LMK1D1204的本底噪声似乎优于 LTC6957-2。 否则、LMK1D1204接受类似的电源电压和输入信号类型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Derek、 LMK1D1204似乎是我的一部分。