Other Parts Discussed in Thread: LMK1D1204
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:LMK1D1204我正在寻找 ADI LTC6957-2时钟缓冲器的替代产品。 该器件是一款低噪声和低抖动时钟缓冲器、具有削波正弦输入(0.8Vpp)和2个 LVDS 缓冲输出。 在我的应用中、我有一个40MHz TCXO 源、可以使用2、3或4输出部件。 此接口用于无线电应用、因此需要良好的模拟性能。
您推荐什么 TI 器件?