Other Parts Discussed in Thread: LMX2582, LMX2820, LMX2594
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2582 主题中讨论的其他器件: LMX2820、 LMX2594
您好!
我正在查看使用 LMX2582的情况、我很好奇是否有人按频率推送了 LMX2582。 更改速度(即将频率变化写入适当寄存器所需的时间+ PLL 锁定时间)。 我想要的东西越快越好。 阅读 DS +技术文档、我看到~35us 被抛出。 有没有身体做得更好?
如果您可以指定时间、基准频率(和/或 PFD 频率)、环路带宽?
提前感谢!