This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:LMX2582锁定时间

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2582, LMX2820, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1323608/lmx2582-lmx2582-lock-time

器件型号:LMX2582
主题中讨论的其他器件: LMX2820LMX2594

您好!

我正在查看使用 LMX2582的情况、我很好奇是否有人按频率推送了 LMX2582。 更改速度(即将频率变化写入适当寄存器所需的时间+ PLL 锁定时间)。 我想要的东西越快越好。 阅读 DS +技术文档、我看到~35us 被抛出。 有没有身体做得更好?  

如果您可以指定时间、基准频率(和/或 PFD 频率)、环路带宽?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    µs 所需的频率开关时间有多快、LMX2820能够在几 μ s 内改变频率。 LMX2594或 LMX2582可以实现10µs 至50µs 的开关时间、具体取决于配置。

    以下文档详细介绍了开关时间。

    https://www.ti.com/lit/pdf/snaa336