This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B33216EVM:未在 LMK5B33216EVM 上应用 TICS Pro 设置

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK5B33216EVM, LMK5B33216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1316548/lmk5b33216evm-tics-pro-settings-not-applied-on-lmk5b33216evm

器件型号:LMK5B33216EVM
主题中讨论的其他器件: LMK5B33216

您好!

我们已购买 LMK5B33216EVM 板、为一位客户提供用于无线电同步系统的组件原型设计。

我们的目标是使 IN0上的 LVCMOS 输入(无论以任何频率输出都是最佳输入、现在我们使用的是高质量信号发生器、因此我们可以随意选择)、也可以使用相同的信号发生器来提供48 MHz XO 输入。 我们希望在单端 LVCMOS 中获得10 MHz 信号和1PPS、10 MHz 应为1V8和1PPS 2V65。 因此、想法是改变10 MHz 信号(以及相应的1PPS)的频率和相位、以实现同步。

我的想法是使用 IN0上的输入在 OUT2上生成10 MHz 信号、将其反馈到 IN1、使用 ZDM 在10 MHz 上具有可调相位 OUT0、并使用相同的 DPLL 在 OUT1上生成1PPS (使用 SYSREF)。 然而,到目前为止,任何有意义地改变董事会行为的尝试(即使是在微不足道的方式)都证明是徒劳的(除了相位调整,我以某种方式设法进行)。

例如:

  • I LOAD 默认配置
  • 为了尽可能减少对配置的更改次数、只需将 IN0和 IN1设置为 CMOS、然后输入 IN0_P 和 IN1_P 请求的25 MHz 信号
  • 执行电路板用户手册中给出的步骤
  • 看看 OUT0,它要么闪烁,要么不时输出正确的25 MHz,但幅度远低于1V8 ----超过500 mV

在我看来、这种行为完全不可预测、根据我使用的设置、有时会在 OUT0的 OUT1上获得预期的信号、 反之亦然(即、如果我请求 OUT0作为10 MHz 信号、而 OUT1作为25 MHz、我得到的正好相反)。 OUT1上的电压通常要低得多(有时大约为几十 mV)。 我使用输入阻抗设置为50欧姆的 Keysight 示波器来测量这些信号。 此外、我将使用最新版本的 TICS Pro。

我做错了什么?

提前感谢您的任何帮助!

此致!
Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    您能否提供您正在使用的.TCS 文件?

    当 IN0已存在时、我不会遵循 IN1的用途。 启用 ZDM 后、无需进行外部反馈。

    您能否确认下面的图像是您需要的配置? 如果您提供一个 方框图以便我更好地了解您的系统需求、您会有所帮助。

    此致、

    珍妮弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Jennifer:

    感谢您的回复!
    实际上,我还没有为我的用例准备 TCS ,因为正如我在文章中提到的,我在输出上测量的东西似乎与默认配置的基本更改完全无关(例如,输出上的电压和频率完全错误)-- -到目前为止,我一直在玩,试图理解这些值我观察.
    从数据表和文献中我认为输入和输出频率之间的 GCD 应等于输入频率、从论坛上的其他帖子中我得知、具有1PPS 输入信号会导致极长的收敛时间。 这就是为什么我考虑出于 ZDM 目的反向频率调节的10 MHz 信号的原因。

    请在图片中查看 我的想法。 总体思路是、外部 PC 从无线电信号中提取时序信息、并通过 I2C 对生成的信号即时执行调整(例如、将生成的10 MHz 频率增加0.001Hz、将其相移2ns)、 而这些调整是以持续的速度进行的(理想情况下是每1或2秒一次)----这将不符合在讨论1 PPS 输入的帖子中提到的30-50分钟的收敛时间。 LMK5B33216生成的1PPS 应与10 MHz 对齐(这意味着它应在10 MHz 信号的每1e7 th 上升沿具有上升沿)、占空比最小为25%。

    这可以通过 LMK5B33216来实现吗?
    再次感谢、祝您愉快!

    此致、
    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    1. 由于我公司的防火墙、我无法单击图像链接。 请您在此处上传屏幕截图吗?
    2. "总体思路是、外部 PC 从无线电信号中提取时序信息、并通过 I2C 对生成的信号进行动态调整(例如、将生成的10 MHz 频率增加0.001Hz、将其相移2ns)、 这些调整以持续的速度进行(理想情况下、每1或2秒进行一次)
      1. 这可以通过使用 DPLL DCO (数控振荡器)来实现、因为您可以进行精度小于1ppb 的频率和相位调整。
    3. "这将不符合在讨论1 PPS 输入的帖子中提到的30-50分钟收敛时间。"
      1. 我们最近改进了寄存器设置、以实现更快的锁定时间。
      2. 如果初始 XO 误差为±25ppb、则 DPLL 可能需要38S 才能锁定。 配置1PPS +ZDM 后、DPLL 锁定可能需要8分钟。
    4. "由 LMK5B33216生成的1PPS 应与10 MHz 对齐(这意味着它应具有每10 MHz 信号的1e7 th 上升沿一次的上升沿)、且占空比最小为25%。"
      1. LMK5B33216只能输出50%占空比。
    5. 抱歉、我再次重新阅读了您原来的测试程序。 在使用另一个配置 ZDM 之前、我们需要重点解决默认问题、这样我们就处于设置的同一页面上。
    6. 请重复之前的 EVM 设置。 在 TICSPRO 中、请导航至"状态"页面、发出 SWRST、单击"读取状态"、然后发送所见内容的屏幕截图。

    此致、

    珍妮弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好!

    1.下面是我所想到的结构图:




    2.是的,使用 DCO 的 IC 的(极高的)可调节性是促使我们购买它的原因:)
    3.根据我们之前的 PoC (没有使用外部时钟发生器),基准和所需目标之间的误差最初在1-3 ppm 范围内。 我们算法的初始迭代(相对)为高频(~ 1Hz)、然后系统迅速收敛。 我们的 PoC 调节能力很差、因此我们必须一直保持~1 Hz 的频率、但我们使用 LMK5B33216的目标是逐步将重新同步之间的间隔降低至每隔几十秒一次-- -这,如果我理解你的回答正确,它仍然比什么可以实现的1-PPS+ZDM。
    4.我们可以接受50%的占空比(我们有一个下限,但没有上限)。
    5+6. 很高兴,谢谢! 这是我所做的:
     -已启动 TICS Pro、已恢复默认配置
     -在"开始页"中,设置以下值:
       - IN0频率10 MHz ,接口类型: CMOS
       - IN1频率0 (未使用)
       - OUT1输出格式:CMOS 2.65V。 P/N = ON
       -禁用除 OUT0和 OUT1之外的所有输出
       -单击计算+复制+分配+应用
     -启动信号发生器,并向 IN0_P 发送一个10 MHz 方波(2 Vpp ,+1 V 偏移)
     -连接示波器,50欧姆输入,黄色迹线是连接到 OUT0_P 的探头,绿色迹线是连接到 OUT1_P 的探头,粉色的是来自信号发生器的信号(也进入 IN0_P)
     -连接板,再次点击应用->板输出的频率变化,例如 OUT0以前是5 MHz -所以我们应该正确应用我们的配置。

    请找到以下(1) TICS Pro 中的当前状态屏幕截图(执行几分钟后)和(2)示波器截图。
    振幅是错误的(特别是对于 OUT1来说----电缆上的任何怪异行为都不能使2V65信号成为其本身的1/5)


    我当然是在做一些可怕的错误(抱歉,不是我的专业领域... :-(),您能帮助我找出我的问题到底是什么/指向我的适当的文档(我已经阅读了两次整个 LMK 数据表,现在我可以理解大多数选项在 TICS Pro, 但很明显、我仍然缺少一些至关重要的东西...)。

    再次感谢!
    此致、
    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您发送详细的流程。 我将在本周晚些时候回顾并努力与您联系。

    同时、我们还提供了 EVM 用户指南、不确定您是否已经阅读过。  附录中有一个部分包含 TICSPRO 指南。

    此致、

    珍妮弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好!

    是的、抱歉、我忘了提及。 我已经重温了用户手册。
    如果这有助于您找出我的问题、请在下面找到我用于上述测试的实际配置。

    再次感谢!
    此致、
    Rob

    e2e.ti.com/.../first_5F00_attempt.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Jennifer:

    很抱歉给了我一些压力,但我仍然很困:(
    您是否发现了我所做的事情的问题?

    非常感谢您的帮助和理解!

    此致!
    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    很抱歉耽误了时间。

    您可以使用此文件重试吗?

    e2e.ti.com/.../e2e_5F00_lmk5b33216_5F00_first_5F00_attempt_2C00_-feb122024.tcs

    另请注意、OUT1的默认 EVM 设置具有 HCSL 端接(每个 P 和 N 桥臂上均为50 Ω 接至 GND)。 如果您想使用 CMOS 输出进行测试、我建议移除此类电阻器。

    此致、

    珍妮弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好!

    谢谢! 事情开始在这里工作:)与你的配置我有 OUT0现在是1.7 Vpp。
    我仍然有 OUT1、它在_P 和_N 上都处于活动状态、每个都具有~ 1.4Vpp、振荡在0V 左右。通过查看原理图、我看到了您提到的50欧姆电阻器和更靠近 IC 的电容器。 我将移除 R168并将电容器替换为0欧姆。
    另外、通过浏览某个位的原始寄存器值、我已经看到某些寄存器(例如 R965和 R967)未设置为正确值。 显然 GUI 没有正确设置这些值、因为手动写入值可以完成相应的工作。

    再次感谢您帮助解决此问题! 现在、我将为我们拥有的应用启动配置、如果在某个时候遇到问题、我们会及时回复您。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    很高兴听到这个消息。 请确保分步运行起始页并在末尾点击"运行脚本"、以确保 DPLL 可以锁定到输入的输入频率。

    此致、

    珍妮弗