主题中讨论的其他器件: LMK5B33216
您好!
我们已购买 LMK5B33216EVM 板、为一位客户提供用于无线电同步系统的组件原型设计。
我们的目标是使 IN0上的 LVCMOS 输入(无论以任何频率输出都是最佳输入、现在我们使用的是高质量信号发生器、因此我们可以随意选择)、也可以使用相同的信号发生器来提供48 MHz XO 输入。 我们希望在单端 LVCMOS 中获得10 MHz 信号和1PPS、10 MHz 应为1V8和1PPS 2V65。 因此、想法是改变10 MHz 信号(以及相应的1PPS)的频率和相位、以实现同步。
我的想法是使用 IN0上的输入在 OUT2上生成10 MHz 信号、将其反馈到 IN1、使用 ZDM 在10 MHz 上具有可调相位 OUT0、并使用相同的 DPLL 在 OUT1上生成1PPS (使用 SYSREF)。 然而,到目前为止,任何有意义地改变董事会行为的尝试(即使是在微不足道的方式)都证明是徒劳的(除了相位调整,我以某种方式设法进行)。
例如:
- I LOAD 默认配置
- 为了尽可能减少对配置的更改次数、只需将 IN0和 IN1设置为 CMOS、然后输入 IN0_P 和 IN1_P 请求的25 MHz 信号
- 执行电路板用户手册中给出的步骤
- 看看 OUT0,它要么闪烁,要么不时输出正确的25 MHz,但幅度远低于1V8 ----超过500 mV
在我看来、这种行为完全不可预测、根据我使用的设置、有时会在 OUT0的 OUT1上获得预期的信号、 反之亦然(即、如果我请求 OUT0作为10 MHz 信号、而 OUT1作为25 MHz、我得到的正好相反)。 OUT1上的电压通常要低得多(有时大约为几十 mV)。 我使用输入阻抗设置为50欧姆的 Keysight 示波器来测量这些信号。 此外、我将使用最新版本的 TICS Pro。
我做错了什么?
提前感谢您的任何帮助!
此致!
Rob