This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00101:上电时的 OE 竞态条件

Guru**** 2835675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1324392/lmk00101-oe-race-condition-at-power-up

器件型号:LMK00101

我担心在加电时如果 OE 引脚在没有任何外部控制的情况下直接上拉至电源轨、可能会出现竞态条件。 如果我们的输入时钟振荡器和时钟缓冲器同时上电、时钟缓冲器似乎可以检测到没有时钟输入、然后器件会卡在高电平或低电平状态、从不输出任何时钟。 这是否可能是竞态条件? 解决这个问题的唯一方法是增加对 OE 引脚的外部控制、还是错开每个器件的电源轨? 该问题基于数据表中的这条注释。

如果在不存在输入时钟时 OE 引脚从低电平变为高电平、则输出将变为高电平或低电平并保持该状态;它们不会振荡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oliver、

    该声明仅适用于不存在输入时钟的情况。  一旦出现输入时钟、就会"当 OE
    从低电平到高电平、输出的初始阻抗约为400 Ω 接地、直到输入时钟的第二个下降沿"。  我还仔细检查了实验、在 Vdd 的情况下将 OE 引脚拉高、然后打开基准输入、并 启用输出。

    此致、

    将会