请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK62A2-156M 您好!
我们在电路板上使用了 LMK62XX 系列(器件型号 LMK62A2-156M)高性能低抖动振荡器。
根据2023年12月7日发布的 PCN 20231206002.0、LMK62XX 的最新数据表显示 OE 引脚上建议的外部上拉电阻值为10K。
我们对此有以下查询、因此请您进行检查并还原。
- 为什么建议在 OE 引脚上使用此特定10K 上拉电阻? 您是否发现过任何故障或问题?
- 类似5.75K 的较低值上拉是否可以正常工作?