This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK62A2-156M:有关 OE 引脚上拉建议的查询

Guru**** 2592180 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK62A2-156M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1324252/lmk62a2-156m-query-regarding-oe-pin-pull-up-recommendation

器件型号:LMK62A2-156M

您好!

我们在电路板上使用了 LMK62XX 系列(器件型号 LMK62A2-156M)高性能低抖动振荡器。

根据2023年12月7日发布的 PCN 20231206002.0、LMK62XX 的最新数据表显示 OE 引脚上建议的外部上拉电阻值为10K。

我们对此有以下查询、因此请您进行检查并还原。

  1. 为什么建议在 OE 引脚上使用此特定10K 上拉电阻? 您是否发现过任何故障或问题?
  2. 类似5.75K 的较低值上拉是否可以正常工作?  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chetan:  

    我们更新了数据表、说明由于器件具有内部下拉电阻器、OE 引脚上需要一个外部上拉电阻器、以启用输出。  我们旧的数据表 未  明确指出、 如果 OE 引脚 悬空、输出将被禁用。 10k 上拉电阻值只是一个通用指南、像5.75k 这样的较低值也很适用。  

    此致、  

    康纳