请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK04828 您好
我正在尝试在多个 SDCLK 输出端创建一个脉冲(一个脉冲)。
脉冲需要在源自 CLKin0的同步事件处产生。
到目前为止、我设法仅在使用 SYNC 引脚或 Pulser 时创建脉冲输出、但我不知道如何使用 CLKin0触发脉冲。
我按照数据表中的说明执行了如下操作、但在输出端没有得到任何结果。
是否可以使用 CLKin0作为同步/触发器输出脉冲?