This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:单触发脉冲输出

Guru**** 2782625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1324338/lmk04828-one-shot-pulse-output

器件型号:LMK04828

您好  

我正在尝试在多个 SDCLK 输出端创建一个脉冲(一个脉冲)。

脉冲需要在源自 CLKin0的同步事件处产生。

到目前为止、我设法仅在使用 SYNC 引脚或 Pulser 时创建脉冲输出、但我不知道如何使用 CLKin0触发脉冲。

我按照数据表中的说明执行了如下操作、但在输出端没有得到任何结果。

是否可以使用 CLKin0作为同步/触发器输出脉冲?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoel,

    我将在实验中深入研究这一点、并尝试在本周结束之前为您创建一个配置。

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoel,

    很抱歉耽误你的时间,我将在星期二回复你。   

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoel,

    CLKin0不能用于触发脉冲发生器、因为它未连接到脉冲发生器电路。  

    数据表中未清楚说明 CLKin0与 SYNC 引脚的接线方式不同。  由此、您有两个选择:

    1. 使用 SYNC 引脚而不是 CLKin0引脚。
    2. 使用 CLKin0可发送所需宽度的脉冲、并使用 RE 时钟功能使 CLKin0脉冲与 SYSREF 时钟同步。   

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确定  

    非常感谢