Other Parts Discussed in Thread: LMK1D2106
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK1D2106 团队、
目前、我的客户希望使用 LMK1D2106缓冲参考频率信号、即0.96MHz 差分信号、直流耦合。 我在数据表中找不到支持的最小输入频率数据。 您能帮助检查此器件支持的最小差分信号频率是多少? 谢谢!
数据表快照:
此致、
强
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.