This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1D2106:LMK1D2106支持的输入频率范围

Guru**** 2812325 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1D2106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1327690/lmk1d2106-lmk1d2106-supported-input-frequency-range

器件型号:LMK1D2106

团队、

目前、我的客户希望使用 LMK1D2106缓冲参考频率信号、即0.96MHz 差分信号、直流耦合。 我在数据表中找不到支持的最小输入频率数据。 您能帮助检查此器件支持的最小差分信号频率是多少? 谢谢!

数据表快照:

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qiang:  

    LMK1D2106可 在低至直流(0Hz) 的频率下工作、适用于单端和差分输入。 感谢您的关注、我们将 在下一个数据表修订版中进行更新。  

    此致、  

    康纳