Other Parts Discussed in Thread: LMK3H0102, LMK61E0M, LMK01801
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK61E0M 主题中讨论的其他器件: LMK01801、LMK3H0102
TI 人很好
我发现 LMK61E0M 最适合客户需求、即单端输出。 通过编程设定的频率。 100K-1MHz 输出范围。
但是客户想知道我们是否有更多的输出通道版本?
非常感谢。