请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK61E0M 主题中讨论的其他器件: LMK01801、LMK3H0102
TI 人很好
我发现 LMK61E0M 最适合客户需求、即单端输出。 通过编程设定的频率。 100K-1MHz 输出范围。
但是客户想知道我们是否有更多的输出通道版本?
非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Tony:
遗憾的是、LMK61E0M 无法支持100kHz -1MHz 范围内的输出频率。 VCO 频率降至4.6GHz、最大可能的分频器设置为5的预分频器和256的输出分频器、总共为1280。 这可提供约为3.6 MHz 的最小输出频率、
一种方法是使用 LMK61E0M 加上具有 LMK01801等可编程分频器的缓冲器、以实现所需的扇出和频率。
如果客户 对其频率计划具有一定的灵活性或可以在其系统中的其他任何位置实施分频器、我们可提供完全可编程的 LMK3H0102、该器件最多可支持5个低至2.5 MHz 的 LVCMOS 输出。
此致、
康纳