Other Parts Discussed in Thread: LMX2820
主题中讨论的其他器件:LMX2820
您好,Noel
我发现了一个新问题、我想帮助验证它。 它会在我在 EVM 上操作时显示。
步骤1:初始化为附加文件,写全部 reg;
第2步:单击"FCAL_EN"、FCAL_EN =0;
步骤3:将频率更改为4119MHz
现在、当我将频率设置在4119和4124MHz 之间时、EVM 将失去锁定。
这不会每次都发生、有时在断电和重新启动后也不会锁定。
非常期待您的回复
此致