This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:..

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1332514/lmx2572

器件型号:LMX2572

您好!

1) 1) LMX2572数据表中提到的最大 SPI 时钟频率为75MHz。 我的代码工作正常,直到3MHz,但之后我无法获得输出.

2)我还希望在400微秒内生成从2400MHz 到2500MHz 的斜坡、

下面我已经提到了 TICS PRO 格式文件供您参考。 我还附加了 STM_32馈送寄存器值。寄存器的写入顺序应该是什么。

e2e.ti.com/.../2.4ghz_5F00_ramp.tcs

 e2e.ti.com/.../2.4ghz_5F00_ramp.txt

3)同时,我在 STM32上编写了代码,以生成从 2400MHz 到2500MHz 的斜坡,但当我将 LMX2572的斜坡时钟从30kHz 提高到240khz 时,斜坡没有正确生成,我们正在使用 EVAL 板进行生成,环路滤波器值是标准的。 我们是否需要更改它以实现更好的锁定、因为我们在固定频率下受到虚假处理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了能够在75MHz 上运行 SPI、逻辑器件和合成器之间的接口不应包含任何 RC 滤波器。  

    我明天会检查斜坡问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想这个问题是由 VCO 校准导致的。

    当我们不断提高或降低 VCO 频率时、在某个时候、器件需要执行 VCO 校准、以便选择正确的 VCO 配置来支持所需的频率。 完成校准大约需要100µs。  

    如果您的 RampClk 频率超过10kHz、器件可能没有足够的时间完成 VCO 校准。 因此、您将无法获得正确的输出频率。