This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595EVM:昨天锁定了、今天没有锁定相同的配置

Guru**** 2929440 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595, LMX2595EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1329010/lmx2595evm-was-locking-yesterday-not-locking-today-for-the-same-config

器件型号:LMX2595EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2595

您好、TI 社区:

我正在使用 TICS Pro 开发 LM2595EVM + Reference Pro。 我的连接如下图所示(减去50欧姆端接):

以下是我的 TICS Pro 配置文件: 配置文件

昨天我成功地锁住了 PLL 并使其在所需的频率间斜升(视频)。 我今天回来的时候也是一样的、但 EVM 没有锁定。

观察结果:

  • "Lock LED"(锁定 LED)在 Ctrl+L / Write All Registers (写入所有寄存器)时闪烁并在一秒钟后熄灭
  • 在 172mA 左右时电流消耗稳定(在写入前后)
  • 在读取寄存器时、大多数寄存器都用1填充
  • 有时在切换 OUTA_PD / OUTB_PD 时、锁定 LED 会亮起、但输出不会显示任何锁定

以下是我尝试过的内容:

  • 直接使用保存的 TCS 文件:不起作用
  • 从头开始重新创建整个配置:不起作用
  • 时钟验证:我从 Reference Pro 获取了稳定的100 MHz 时钟。
  • 移除负载:不锁定
  • 尝试默认配置和测试模式:不工作/锁定
  • 断开并重新连接所有设备:执行了两次、仍然无法正常工作
  • 检查 Vcc_TP 和 VccRF_TP:稳定3.3V
  • 在 OUT A 和 OUT B 之间交替:不工作
  • 从100MHz 切换到125MHz 输入时钟:不起作用

下面是一些其他详细信息:

  • 电源:3.3V 600mA CV、带 OVP 和 OCP、通过临时 SMA 电源线
  • 负载:tinySA 超频谱分析仪(单端)

请为我提供一个解决方案、以修复此问题并使我的设置恢复正常工作状态。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、sagar:
    您昨天提到过、您成功锁定了、如果探测 SPI 线路、当您尝试写入/通信至 LMX2595时是否能看到流量?

    此致、

    文斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vince、

    我使用 Rigol 示波器探测 SDI_TP 和 SCK_TP、SPI 流量似乎正常。 因此、我的逻辑分析仪插入到了 Reference Pro 的输出端、写入操作与此类似。 数据以16个寄存器间隔写入、并且波形值与 TICS Pro 中的值匹配。

    但是、您会注意到、在第5个突发和第6个突发之间、数据线路处于逻辑高电平。 您能否确认这是否正常?

    此外,我尝试使用多个参考优点,我躺在周围,然而,我的 LMX 显示没有工作的迹象。

    今天、我的 LMX 周围是处于稳定状态的212mA。 我还能做些什么才能确保工作正常?

    此致、

    萨加尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、sagar:  
    您提到过、在编程之前和之后、电流保持不变、  
    在对 EVM 进行编程之前、我的 EVM 会消耗大约143mA 的电流、并且在我加载默认配置的那一刻、我看到电流消耗上升到~μ A 380mA。  
    一切顺利进行了。  

    让我们了解 LMX2595是否正在响应-切换"RESET"或"Powerdown"时会发生什么情况?  
    如果启用断电、我可以看到在使用默认配置对 EVM 进行编程后、电流消耗下降到2mA。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vincente、

    这很奇怪、不仅断电时电流不下降、还在增加! 重置不执行任何操作。

    我的电源显示以下读数(在多次试验中是一致的):

    • 断电关闭:209mA
    • 断电开启:212 mA

    这既令人困惑又令人担忧...

    此致、

    萨加尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、sagar:

    肯定有了。 芯片似乎没有电、尤其是在启用断电后电流不会下降的情况下。

    但我们 要确保问题与通信无关。 您提到过您有一些参考专业电路板布置-这向我表明您有其他 EVM。 您是否能够使用这些参考专业板通信/控制不同的 EVM?

    此致、

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、sagar:  
    还有一点。  
    请探测 LMX2595上的 BIAS/LDO 线路、以确认电源电压是否符合预期。  
    https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/914390/lmx2594evm-defective-with-instabilities-and-spurs

    请参考这个线程,我已经从我的同事知道,以获得一个圆珠笔估计应该是什么耗材。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vincente、

    感谢 LDO 的建议。 不幸的是、我测量的电压与预期值没有任何对应关系。

    以下是我观察到的情况、即使在不同条件(编程后加电、编程前加电、断电)下、我也在多次试验中观察到了相同的结果:

    另外、VTUNE_TP 读数为1.329V。

    那么、我可以从这个得出什么结论呢?

    此致、

    萨加尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、sagar:  
    很遗憾、内部 LDO 似乎出现了故障。  
    您将需要一个新的 LMX2595。  
    您是否有当地的 FAE 或外地办事处可以联系以获得更换?  

    此致、  

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vincente、

    我们没有本地 FAE 或外地办事处。 我们正考虑购买一个全新的 LMX2595EVM。 您能否推荐一些良好做法、以便我们可以 安全地操作 EVM 并再次避免此类问题?

    此外、您能为涉及 LMX259x 的电路板提供一些良好的设计实践吗?

    谢谢。

    萨加尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、sagar:

    由于没有板载 LDO、因此请确保输入电源电压小于3.4V。  

    在您确认电路板正常工作之前、切勿修改电路板。  

    对电路板进行返修时、请遵循 ESD 预防措施和实践。  

    您是指针对合成器的 PCN 电路板设计吗? 遵循一般经验法则、例如我们需要在合成器层下方使用一个实心接地平面。 遵循数据表焊盘图案和散热过孔建议。 VCC 去耦应尽可能靠近 Vcc 引脚放置。

    仅供参考、TI.com 中提供了一些应用手册

    https://www.ti.com/lit/pdf/scaa082

    https://www.ti.com/lit/pdf/spraar7

    https://www.ti.com/lit/pdf/swra367

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢文森特和诺埃尔的支持和建议!