Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B, LMK03328, CDCE6214, LMK3H0102
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:LMK05318B、 LMK03328、 CDCE6214、 LMK3H0102恳请建议使用时钟合成器、在该合成器中、下列输出应被配置为125MHz、100MHz、156.25MHz (LVDS)、300MHz 和25MHz (LVCMOS)。 该输出应采用硬编码、每个输出将来也应具有专用的启用/禁用功能。 25MHz 输出频率不是必需的