This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 时钟合成器建议

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B, LMK03328, CDCE6214, LMK3H0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1325506/clock-synthesizer-suggestion

主题中讨论的其他器件:LMK05318BLMK03328CDCE6214LMK3H0102

恳请建议使用时钟合成器、在该合成器中、下列输出应被配置为125MHz、100MHz、156.25MHz (LVDS)、300MHz 和25MHz (LVCMOS)。 该输出应采用硬编码、每个输出将来也应具有专用的启用/禁用功能。 25MHz 输出频率不是必需的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manikandan、

    团队在美国度假期间不在办公室、请预计明天回复。

    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是很长的一段时间。 您能就此问题回答一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manikandan、

    是300MHz 时钟 LVDS、还是 LVCMOS? 以下建议采用 LVDS、因为我们没有任何器件在300MHz 处支持 LVCMOS。

    LMK05318B 和 LMK03328可生成所有这些时钟、但不能使用专用的单独输出使能。 仅支持全局输出启用。

    LMK3H0102 + CDCE6214可通过单独的输出使能来支持此请求。

    如果您能弄清楚时钟的格式、并告诉我们任何抖动要求、我可以提供更多有关此配置的详细信息。

    谢谢。

    卡德姆