This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC555:LMC555

Guru**** 2767685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1330853/lmc555-lmc555

器件型号:LMC555

关于 PCN# 20240221002.1...对于这种同时用于工厂变更和组装地点变更的 PCN、IBM 对封装版本数据有疑问。  我们已经使 HFTF 工厂获得了 TI 采用 TSSOP 封装的资格认证、但我们需要更多信息来确定过去的四核中是否有任何一个涵盖这套材料。  

IBM 要求 TI 提供以下关于 TI PCN # 20240221002.1的信息:

  1.  请提供 HFTF (组2)使用的安装化合物 A-18的制造商和产品名称。
  2.  请提供 HFTF (第2组)使用的塑封 R-30的制造商和产品名称。
  3.  请确认 HFTF 使用的键合线是否为钯涂层铜线(第2组)。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    我们无法在 e2e 上发布此信息。  让我们来看看什么是这种类型的请求的正确途径,我们将在下周一个星期二与您联系。

    此致、
    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好...我们需要这些信息。  请立即向我发送包含此信息的电子邮件。  cremir@us.ibm.com 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    很抱歉耽误你的时间、我将通过电子邮件联系。  

    此致、
    迈克