This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B33216EVM:频率和相位调节10 MHz

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK5B33216EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1330542/lmk5b33216evm-frequency--and-phase--adjusted-10-mhz

器件型号:LMK5B33216EVM

您好!

如之前的帖子(e2e.ti.com/.../lmk5b33216evm-tics-pro-settings-not-applied-on-lmk5b33216evm)中所述 、我们拥有 LMK5B33216EVM 板、我们想设计无线同步系统的原型。 我们出于多种原因放弃了这篇文章中描述的1 PPS 器件(我们要在受控系统的 FPGA 上实现它)。

然而、我们仍然感兴趣的是使10 MHz 信号在频率和相位上都受到外部控制、并且具有高精度和稳定性。
这是我们所想到的想法—— 因为,如果我们理解正确,激活 ZDM 会阻止我们调整频率(既因为输入和输出频率之间的 GCD 不再是输入频率,也因为锁相会阻止输出频率的变化):


在图中、OUTx 是任何输出(我们选择了 OUT4)并反馈到 IN1 (避免这种外部环回将非常好、但我们没有找到在内部环回频率调节信号的方法)。
我们有几个问题:
1.在 TICS Pro 的 IN1字段中、我们已将10 MHz 设置为输入频率、但鉴于频率在 DPLL3动态改变、它将不会是10 MHz (或者、至少不会是10 MHz 上存在的"IN0")。 我们假设此处给定的值仅用于设置不同的 DPLL/APLL 参数、考虑到 DPLL2只需输出与输入频率相同的信号、因此不会出现问题。 是这样吗?
2.我们已经创建了以下配置:
e2e.ti.com/.../desired_5F00_config.tcs
  但是主板无法锁定。。。
  我们可以在示波器上看到以下内容(1:来自信号发生器的10 MHz 输入、2:OUT4_P、3:OUT4_N、M1:数学函数(绿色-蓝色)、4:OUT0):

  状态提供此信息(确认我们所观察到的内容):

我们的做法有哪些错误?

提前非常感谢、此致、
Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    让我来看看这个问题、下周再回来。

    一些问题:

    1. 您通过 DCO 进行了多少 ppm 调整/校正?
    2. 我在 OUT0上没有看到输出。 您能否发出软件复位命令(位于工具栏中的按钮)、以查看这是否会为您提供切换输出?
    3. "我们假设这里给出的值只是为了设置不同的 DPLL/APLL 参数、考虑到 DPLL2只需输出与输入相同频率的信号、它将不会出现问题。 这是真的吗?"
      1. 是的。 APLL 分子是在 DPLL 激活并开始基于 IN0/IN1阶段进行校正之前的启动(处于保持状态)时的初始状态。 DPLL LOPL 和 LOFL 标志由在验证页面中设定的 ppm 阈值确定。 如果基准频率偏离了预期的 ppm 阈值、则 LOPL/LOFL 标志将保持置位。

    此致、

    珍妮弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好!

    感谢您的快速回复!

    1.我们所控制的射频系统具有非常精确的振荡器、让我们将它们的精度限制在+-0.2 ppm @ 25 MHz、因此最多为+- 5 Hz (虽然通常比这小得多、但我在1年多的实验中观察到的最高值略低于2Hz)

    2.实际上这是一件奇怪的事情:我写入寄存器后会显示一个输出、尽管它的频率错误。 只要我单击软件复位、输出就会消失、我无法执行任何操作来恢复它。 有时、让电路板下电上电+断开 USB 连接、然后再次重新编程、会返回输出、但有相同的现象(即、当我执行软件复位时、输出会永远消失)。 如果我使用单个输出、没有回送、则不会发生这种情况、因此这肯定与配置错误相关。

    3、完美,感谢您提供的信息!

    期待收到您的回复!

    祝你度过一个愉快的周末!
    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。 我将在下周回顾,如上所述。

    此致、

    珍妮弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Jennifer:

    我想知道您是否有时间查看我遇到的问题、以及我是否需要进一步的测试来为您提供更多信息。 明天我会到办公室、所以我可以完成任务(下周我会去参加必修培训、所以直到下星期五我才能访问板)。

    非常感谢、祝您愉快!

    此致!
    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好!

    我不小心发现输出的缺失与 VCO3反馈中 DPLL2的"旁路"和"倍频器"选项相关联,在步骤1中——如果我把两者都移除了, APLL 频率会降低到~104 MHz ,但我看到波形作为输出。 然而、即使示波器上的波形看起来非常稳定、但它绝不会锁定在状态页面中。

    我为此创建的配置是这样的:

    e2e.ti.com/.../rob_5F00_almost_5F00_working.tcs

    (请注意,我已将 OUT4更改为 OUT1作为中间输出----硬件已按照您在上一篇文章中的指示进行了更改,以便在 OUT1_P 上有适当的 CMOS 输出)。

    可能是由于缺乏锁定,通过 ZDM 改变 DPLL2的相位似乎是不可能的----最终输出的波形不会移动一个位。

    您对以上内容有什么想法吗?

    再次感谢您的帮助、祝您度过美好的周末!

    此致!
    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Jennifer:

    很抱歉今天这么疯狂…… 但现在它可以工作了!
    DPLL2不锁定的问题是由于错误的电缆、对其进行正确布线使一切正常工作。
    不过、只要我设置旁路、输出就会消失。 如果我理解正确、使用更高的 APLL 频率可以获得更好的性能、但是很显然、即使将分频值设置为10而不是12、我的系统也无法锁定(在本例中只有 DPLL2不会锁定、 而如果使用较低的值、则没有 DPLL 能够锁定)。 您对此现象有何解释或建议吗?

    提前感谢并有一个美好的周末!
    此致!
    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    我很抱歉,我昨天就要回复了,没有点击"发送"!

    您能尝试使用此配置文件吗? 此设置基于您的方框图。

    e2e.ti.com/.../LMK5B33216_5F00_XO_3D00_48MHz 5F00_REF_3D00_ADC_5F00_outs_3D00_ADC_2C00_-VOD_3D00_800mV_2C00_-zdm.tcs 10MHz 10MHz

    不过、我对您的方框图还有一些其他看法:

    1. APLL2输出将具有确定性相位(零延迟)与 APLL3输出(级联到 IN1)、但不会具有确定性相位与 IN0 (DPLL3输入)。
    2. 下面是您的方框图的详细展示。
    3. 这里是该配置的一些示波器截图。 您可以看到、黄色(DPLL2/OUT0)和粉色迹线(DPLL3/OUT10)彼此具有零延迟、但不具有 IN0延迟(sig 生成器)。 话虽如此、OUT0和 OUT10与 IN0同步(这意味着输出将跟踪并跟随 IN0的相位和频率)。
      1. 时间= a (随机),发出软件复位后。
      2. 发出软件复位后、时间= B (随机)。
    4. 您能否进一步阐述您的用例为何需要 ZDM?

    此致、

    珍妮弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Jennifer:

    不用担心,谢谢你的回复!
    我在准备参加培训之前快速试用了您的设计、它的表现与我在最新博文中发布的设计类似、但看起来我无法改变 DPLL2的相位。 (2)中的图,然而,完全是我在上述设计中所做的(我使用 OUT1而不是 OUT10,但其余是相同的),所以我很高兴我没有太杂散:)

    1+4. 是的、这就是我们要实现的目标。 具体思路是、IN0->OUT1使用 DCO 来调整频率、而 IN1->OUT0通过 ZDM 调整相位。 我们的目标是使10 MHz 信号通过 I2C 进行频率和同相控制(例如、我们可以说"好、将 OUT0当前输出的信号的频率增加1.23456Hz、将相位增加7.89ns")、 信号发生器输入的绝对频率对我们来说并不有趣-- - OUT0的10 MHz 输出随后被输入到一个 SDR,在这里它被转换成25 MHz 信号,我们希望这个25 MHz 信号与另一个25 MHz 设备使用的 SDR"完美"同步。

    事情开始起作用、现在我想知道为什么绕过 APLL2的 R 分频器和倍频器似乎会阻止板中的所有 PLL 锁定。 请问您对此有什么解释吗?

    再次感谢您的帮助和最好的问候!
    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    设置 PFD 时、您需要确保保持在数据表定义的限值范围内。

    此外、请确保每次更新 R 分频器和倍频器设置时、再次执行 Start Page 中的其余步骤、特别是以下按钮:

    您能否确认您是否尝试过此功能?

    此致、
    珍妮弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好!

    当然,当我周五在我的办公室,我会尝试他们!
    谢谢你,祝你愉快!

    此致!
    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    "好的,我去找你。"

    此致、

    珍妮弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Jennifer:

    是的、您已经回答了问题、我没有考虑 PFD 限值

    非常感谢您的帮助、祝您周末愉快!

    此致!

    Rob