This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1D2102:输入压摆率

Guru**** 2850670 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1D2102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1332666/lmk1d2102-input-slew-rate

器件型号:LMK1D2102

您好、团队成员:

差分时钟输入的输入转换率是多少?
我只能找到单端输入的压摆率要求、即0.05V/ns (最小值)。

相对于输入时钟压摆率数据、是否有任何抖动性能?
我相信抖动性能会受到输入转换率的影响。

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    敬启

    我会仔细研究这件事、并在一周结束前与您联系。

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    敬启

    差分压摆率最小值应为单端速率的两倍、即1V/ns。  尽管该特定的数据表中没有提到压摆率对抖动的影响、但一般而言是的、较高的压摆率会产生更好的抖动。  例如、数据表抖动数是使用1.5V/ns 信号获取的。   

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William-san:

    感谢您的回答!

    我的 客户想了解其输入时钟条件下的相位噪声性能。

    是否可以在您的实验室进行测试、并在以下条件下测量相位噪声/抖动性能?

    • 输入时钟频率:245.76MHz (单端、正弦波)
    • 输入时钟转换率:0.54V/ns
    • 输入时钟功率:+5dBm
    • 目标相位噪声:-160dB/Hz @ 100kHz 偏移

    此致、
    桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    敬启

    我应该能够在一周结束之前对其进行测试。

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    敬启

    压摆率是  LMK1D2102相位噪声性能的一个因素。  确定输出相位噪声时最重要的因素是输入信号本身。  由于我没有您的确切输入源、因此无法准确预测特定失调电压下的输出相位噪声。   

    我在实验室中使用 LMKDB1212进行了快速测试、该模块应具有类似的性能。

    输入- 5dBm 245.76MHz - 19.698 (12kHz - 20MHz)- 相位噪声@ 100kHz - 158.5dBc/Hz

    输出- 54.082 (12kHz - 20MHz)-  相位噪声@ 100kHz - 152.1dBc/Hz  

    这里的附加抖动为@ 50fs、在这个特定测试中、在100kHz 偏移时、相位噪声增加了~6 dbc/Hz。  同样、要确定在100kHz 时实际增加的相位噪声、您需要使用您的特定输入信号测试 LMK1D2102。

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William-san:

    感谢您在实验室进行测试。
    您是否以0.5V/ns 压摆率对输入信号进行了测试?

    此致、
    桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    敬启

    正弦波的压摆率将由峰值电压电平(从功率电平推导得出)和频率得出。  正弦波 压摆率 =  2  π  f  V 。假设我使用了5dB 的功率级别和 245.76MHz 频率、它应该具有相同的压摆率。 但是、这个测试仍然不代表您的 目标相位噪声、这是因为输入甚至不是-160dBc/Hz 的值、并且为了获得准确的结果、您需要使用您的特定输入测试 LMK1D2102。

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William-san:

    非常感谢您的测量!

    此致、
    桑原启