请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2615-SP 您好!
我们的时钟架构遇到了问题、其中、在寄存器 R110中读取的 PLL 锁定状态显示当 IC 开启且 没有 OSCin 信号存在时、PLL 已锁定(10-9 = 0x2)。
我在数据表中看到、在校准完成后、当 OSCin 状态发生变化时、MUXout 引脚有一个条件-这不适用于我们、原因有两个: 1) 1)我们在启动时没有 OSCin 信号的情况下启动 IC、2)我们不使用 MUXout 引脚作为锁定检测指示器、我们只会在 SDO 模式下读取寄存器 R110。
相关信息:
- R59位0 = 0x1 (VCOCal 和 Vtune 锁定检测)
- R0位2 = 0x0 (多路复用器输出仅回读)
您以前是否见过这种情况? 您是否了解我们如何关联 OSCin =在启动时不存在、PLL =解锁?
谢谢!