This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2615-SP:如果启动时没有 OSCin、PLL 的锁定状态为高电平

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1341421/lmx2615-sp-lock-status-of-pll-is-high-when-no-oscin-on-startup

器件型号:LMX2615-SP

您好!

我们的时钟架构遇到了问题、其中、在寄存器 R110中读取的 PLL 锁定状态显示当 IC 开启且 没有 OSCin 信号存在时、PLL 已锁定(10-9 = 0x2)。

我在数据表中看到、在校准完成后、当 OSCin 状态发生变化时、MUXout 引脚有一个条件-这不适用于我们、原因有两个: 1) 1)我们在启动时没有 OSCin 信号的情况下启动 IC、2)我们不使用 MUXout 引脚作为锁定检测指示器、我们只会在 SDO 模式下读取寄存器 R110。

相关信息:  

  • R59位0 = 0x1 (VCOCal 和 Vtune 锁定检测)
  • R0位2 = 0x0 (多路复用器输出仅回读)

您以前是否见过这种情况? 您是否了解我们如何关联 OSCin =在启动时不存在、PLL =解锁?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Magdalena:

    您是否说在没有基准时钟的情况下对器件进行编程(和校准)?

    您的 LD_DLY 设置是什么?

    您可以检查 VTUNE 引脚上的信号吗? 您是否具有静态电压(多少伏特?) 或动态噪声?