This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:抖动消除模式

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03328, LMK03328EVM, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1343014/lmk03328-jitter-cleaning-mode

器件型号:LMK03328
主题中讨论的其他器件:LMK04832

您好!

在我的应用程序中、我有一个大约为70MHz 的时钟。 该时钟具有显著 抖动。 我需要将此时钟加倍、并尽可能地对抖动进行滤波。

但是、我需要对 LMK03328进行配置、以实现最佳的清除抖动。

我是在开发套件 LMK03328EVM 上进行原型设计的。

借助 TI PLLatinum Sim、我曾尝试将环路带宽设置为最小值- LMK03328在其数据表中通告低至200Hz -但我无法将该值设置为低于1kHz。

我已将 KPD 设置为其最小值0.4mA、

我已将 PLL1_CLSD 等待[1:0]设置为0x3

我已将 PLL1_LOOP BW 设置为1

是否还有其他注意点? TI PLLatinum 是否考虑"PLL1_LOOP BW = 1"?

感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sciocp,

    PLLatinum Sim 不考虑 PLL1_LOOPBW 位。
    TICS Pro 软件对该位进行了以下描述:"当 PLL1_LOOPBW 为1时、 PLL1的环路带宽降低到200Hz。 当 PLL1_LOOPBW 为0时、PLL1的环路带宽设置为其正常范围。"

    参考路径上的输入分频器也会影响环路带宽。

    对于抖动非常高的参考时钟、LMK04832等级联 PLL 器件可能优于 LMK03328: https://www.ti.com/product/LMK04832

    谢谢。

    卡德姆