This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1104:建议采用的平衡-非平衡变压器配置

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1338871/lmk1c1104-recommended-balun-configuration

器件型号:LMK1C1104

您好!

我们要使用平衡-非平衡变压器将 LMK 的其中一个输出转换为差分 LVDS。 是否需要如下面的原理图中那样对缓冲器输出进行交流耦合? 是否有其他意见/建议可实现这一点?

谢谢。

约阿基姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joakim、

    我们通常建议对输出进行交流耦合、因为这是 LVDS 接收器的要求。 因此、平衡-非平衡变压器之前的交流耦合将取决于平衡-非平衡变压器的输入要求。 您可能需要在 LVDS 接收器的平衡-非平衡变压器之后进行交流耦合。 希望这对您有所帮助。

    祝你好运!

    安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrea、您好!

    感谢您的答复。 我们所使用的 LVDS 接收器通常需要非零共模电压、因此我们要使用电阻分压器将平衡-非平衡变压器的中心抽头偏置到1.2V。 平衡-非平衡变压器是一个纯粹的电路传输器、在我看来、对 LMK 的输出进行交流耦合非常重要、以避免将很大的直流电流驱动到 GND。 LMK 能够提供的输出电流显然存在限制吗?

    相关注意事项:LMK 能否从0.2V 摆动到2.8V (使用 VDD = 3.3V)、即使负载为50欧姆? 在50欧姆负载端接至 GND 的情况下保持2.8V 的逻辑高电平、可提供56mA (2.8V/50Ohm)的电流。 在数据表中、对于2.8V 逻辑高电平输出和0.2V 逻辑低电平输出、有1mA 和1mA 的电流注释。 如果电流是限制、则逻辑高电压在端接至50欧姆时只能为50mV。 这是正确的还是我误解了数据表?

    总之:当输出端接至 GND 50欧姆时、逻辑高电平和逻辑低电平分别是什么?

    谢谢。

    约阿基姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下周同一时间再见。

    此致!

    安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joakim:  

    很抱歉响应延迟。 典型的 LVCMOS 接收器为高阻抗、因此 I_OH 和 I_OL 的测试条件列为1 mA。 但是、LMK1C 的输出实际上可以提供比1mA 大得多的电流。  LMK1C 的输出阻抗 约为50欧姆、因此如果它 使用50欧姆负载端接到 GND、由于分压器效应、输出摆幅将减小约一半。 例如、当 VDD = 3.3V 时、如果连接到50 Ω 负载、则 VOH 的最小值约为1.4V。 如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  

    康纳