This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:频率偏移

Guru**** 2587305 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1327645/lmx2582-frequency-offset

器件型号:LMX2582

大家好、

每次我从 Tics Pro 配置频率时。 我观察到具有更大1 MHz 失调电压的输出。

您能否指导我如何在 LMX2582芯片组中调整该偏移。

请找到.tcs 文件 e2e.ti.com/.../Tics-pro-files.tcsattached

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请找到4830MHz 频率输出的环路滤波器值。

    由于 LMX 未正确锁定、您能否建议正确的环路滤波器值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manasa:

    这个问题可能是由基准时钟和测试设备不同步造成的。  

    您使用的是什么参考时钟源? 如果是信号发生器、您是否将10MHz 输出(在设备后部)连接到测试设备的10MHz 输入?

    您的环路滤波器设计很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel  

    我们使用  CWX813-100.0M 时钟作为基准频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel  

    晶体元件中是否需要进行任何更改

    请找到以下原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manasa:

    这是一个晶体振荡器、我们不能用外部元件改变它的频率。  

    该振荡器具有25ppm 的频率容差、因此合成器输出也具有25ppm 的容差。 即±120.75kHz。 由于您看到的是1MHz 失调电压、 在我看来、您的测试设备可能需要校准。  

    另请注意、OSCin 需要交流耦合。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    今天观察量很小  

    晶振输出频率100MHz 和功率级别+2dBm、具有电压摆幅 VPP 0.93mV 作为 LMX 的参考时钟  

    我们观察到 LMX 在10kHz 范围内没有正确锁定。 峰值连续移动、这是否是环路滤波器造成的?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您根据此环路带宽设置共享 tics pro 文件、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manasa:

    您的环路滤波器和 TICS 配置很好。  

    对于 CMOS 振荡器而言、2dBm 似乎有点低、这可能是由68Ω 分流电阻造成的。

    尝试以下修改并再次检查 OSCinP 的电压摆幅。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    如果我们通过邮件/电话进一步讨论 、以便更好地了解该问题、将会有所帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manasa:

    我们先看看这个平台。

    由于您正在使用 TICS Pro 对板进行编程、因此我们可以消除它是一个软件问题、我们可以将重点放在硬件上。

    如果将 MUXout 配置为锁定检测输出、则 MUXout 在编程后输出是否为高电平? 如果 MUXout 为高电平、则 PLL 被锁定。 您看到的漂移可能是由其他原因造成的。 参考时钟是其中一个可能的原因。 您能否提供一张屏幕截图或一段简短的视频来说明漂移是什么样子的?

    如果 MUXout 为低电平、PLL 没有被锁定。 在这种情况下、您应该会得到一个非常不同的频率、但在10kHz 量程窗口内不会出现什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    我的另一个观察

    当我们给信号发生器的参考频率100MHz 正确锁定 PLL 时. 很明显、PLL 中没有问题。

    当我们检查晶体的输出时、我们在晶体输出中观察到8kHz 偏移、  

    在我们将晶体输出连接到 LMX 后、LMX 的输出无法正确锁定。当我们减小在 LMX 输出中观察到的大约22kHz 偏移范围时、

    我将附上小视频供您参考。 我们怀疑 LMX 和晶体之间的部件。

    还请提出您的想法和建议、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manasa:

    您是否尝试过我之前建议的修改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    是的,我根据您的反馈尝试了修改.

    我这边还能观察到晶体 IC 接地没有正确焊接。 在正确焊接后、来自 LMX 的偏移为8kHz、峰值缓慢向中心移动。

    请查看下图 LMX 和晶体之间的组件和小型视频、供您参考

    e2e.ti.com/.../VID20240320130347.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manasa:

    请使用交流耦合重试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    抱歉、我们这边最后的观察结果是

    我们从100MHz 晶体观察到了0.2KHz 偏移。 我们向 PLL 馈送信号时、它不会校正偏移、我们观察到 PLL 的输出为8kHz 偏移。

    从时钟到 LMX2582的可接受偏移是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manasa:

    当 fosc = 100Mhz 且输出= 4500MHz 时、比率为1:45。 如果 fosc 偏移了0.2kHz、那么输出将偏移0.2k x 45 = 9kHz。 PLL 不会校正来自 fosc 的偏移量、因为 fosc 是对 PLL 的引用、所以 PLL 将跟踪来自 fosc 的偏移量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel

    我想确认 OCXO 最好具有 CMOS 输出还是正弦波输出作为 LMX2582的参考时钟。因为我们计划获得精确的输出、例如来自 LMX 输出的信号变化小于100Hz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manasa:

    如果 OCXO 频率为100MHz、则正弦波适用。