This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04133:如果此 IC 可以支持从正端和负端输入

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1344010/lmk04133-if-this-ic-can-support-that-it-can-be-input-from-both-the-positive-end-and-negative-end

器件型号:LMK04133

我们希望在单端模式下向 Clock_in0、Clock_in1和 OSCin 输入时钟。 数据表中的说明需要来自正极端子的输入、但评估板手册中提供的原理图和说明表明它是来自负极端子的输入。 再按 Enter。 这是否意味着在使用单端模式时、可以同时使用正负端子的输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、

    这是否意味着在使用单端模式时、可以同时使用正负端子的输入?

    [/报价]

    可以。  P 或 N 输入都可以由单端信号驱动、另一个信号交流耦合到地。  当谈及的是"默认配置"时、该数据表令人困惑、而事实上、任何一种都可以使用。   

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    THX