This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:SYNC 模式

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1345318/lmx2594-sync-mode

器件型号:LMX2594

大家好!!

我正在使用 LMX2594并想要使用 SYNC 模式。  

我已将 PLL 设置为以下 pic

有一个问题我想解决。

当我设置分数模式、即 PLL 的输出不是 Fosc 的倍数时、  

(例如 Fosc:100 MHz,输出:4050Mhz)

PLL 的输出似乎有一个小数杂散、如下所示:

如果我使用整数模式、PLL 的输出是 fosc 的残割方式、则不会发生这种情况。

(例如 Fosc:100 MHz,输出:4000Mhz)

它看起来非常干净、如下所示。

只有在同步模式下才会出现此问题。 (当 VCO_VCO= Phase_Sync 1时)

有人知道这个问题或如何解决?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyungchan:  
    由于 VCO 频率、在第一个配置中会出现整数边界杂散。  

    通常、您需要稍微改变相位检测器频率以缓解此问题。  

    请注意、您可以使用 PLLatinumSim 估算杂散、相位噪声等。   

    您是否有频率规划? 如果是、您能否提供、以便我可以更好地为您提供帮助?  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kyungchan:
    我看到 Noel 已在上一个 主题中进行了回复 -我只是想确认我是否正确理解您的问题、以便提供适当的反馈。
    您是在问如何缓解杂散、还是在问同步模式?  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyungchan:

    首先、不要使用最新的 TICS Pro、因为 IncludedDivider 值应为4而不是6。 请使用最新版本。

    4150MHz 实际上是一个整数通道、即 PLL_NUM = 0。 遗憾的是、启用相位同步后、IncludedDivider 使它成为分数通道。 因此、您具有小数杂散、我认为您希望使用更大的 PLL_DEN 来随机化杂散。 是的、较大的 PLL_DUN 会随机化杂散、因此、相位噪声会变得最差。  

    我在实验中检查了这一点、我认为最佳配置是使用较小的电荷泵电流和较小的 PLL_DEN。  

    在以下配置中、电荷泵电流为3mA、FPD = 50MHz、

    我可以获得-70dBc 的杂散。

    相位噪声还不错。

    凭借3mA 电荷泵电流、您可能需要重新设计环路滤波器。 下面我们举例说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    我询问如何缓解同步模式下的杂散。

    因为当我不使用同步模式时不会发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    我想我可以按照您的建议解决这个问题。

    我会努力做到这一点。

    非常感谢!!